DOCA0141FR-03

ComPact NSX100-630 - Courbes de limitation

Présentation

La capacité de limitation d'un disjoncteur est son aptitude à laisser passer, lors d'un court-circuit, un courant qui est inférieur au courant de court-circuit prospectif.

L'exceptionnelle capacité de limitation de la gamme ComPact NSX est due à la technique de double coupure rotative (répulsion naturelle très rapide des contacts et apparition de deux tensions d'arc en série avec un front d'onde très abrupt).

Ics = 100 % de Icu

L'exceptionnelle capacité de limitation de la gamme ComPact NSX réduit considérablement les forces créées par les défauts dans les appareils.

Il s'ensuit une augmentation importante de la performance de coupure.

En particulier, la capacité de coupure de service Ics est égale à 100 % de Icu.

La valeur Icu, définie par la norme IEC/EN 60947-2, est garantie par des tests comprenant les étapes suivantes :

  • Couper trois fois consécutives avec un courant de défaut égal à 100 % de Icu

  • Vérifier que le disjoncteur continue de fonctionner normalement, à savoir :

    • Il conduit le courant nominal sans hausse anormale de la température.

    • Les fonctions de protection s'exécutent au sein des limites spécifiées par la norme.

    • L'adaptation à l'isolement n'est pas altérée.

Allongement de la durée de service des installations électriques

Les disjoncteurs à limitation de courant réduisent considérablement les effets négatifs des courts-circuits sur les installations.

  • Effets thermiques :

    Réduction de la hausse de température dans les conducteurs, d'où une plus longue durée de service des câbles.

  • Effets mécaniques :

    Réduction des forces électrodynamiques, d'où un moindre risque de déformation et de rupture de barres de bus ou de contacts électriques.

  • Effets électromagnétiques :

    Réduction des perturbations pour les appareils de mesure proches de circuits électriques.

Economie due à la technique de cascade

La technique de cascade est directement dérivée de la limitation de courant. Il est possible d'installer en aval d'un disjoncteur à limitation de courant un disjoncteur dont les capacités de coupure sont inférieures au courant de court-circuit prospectif. La capacité de coupure est renforcée par la capacité de limitation de l'appareil en amont. Il s'ensuit que des économies substantielles peuvent être réalisées sur les équipements et les armoires en aval de l'installation.

Courbes de limitation de courant et d'énergie

La capacité de limitation d'un disjoncteur est exprimée par deux courbes qui sont fonction du courant de court-circuit prospectif (le courant qui passerait si aucun dispositif de protection n'était installé) :

  • Courant de crête réel (courant limité)

  • Contrainte thermique (A²s), c'est-à-dire l'énergie dissipée par le court-circuit dans les conditions d'une résistance de 1 Ω.

Exemple :

Quelle est la valeur réelle d'un court-circuit prospectif de 150 kA efficaces (soit une crête de 330 kA) limité par un NSX250L en amont ?

La réponse est une crête de 30 kA.

Contraintes maximales admissibles pour les câbles

Le tableau suivant indique les contraintes thermiques maximales admissibles pour les câbles en fonction de leur isolation, du conducteur (cuivre ou aluminium) et de la surface de leur section transversale (CSA). Les valeurs de CSA sont indiquées en mm² et les contraintes thermiques en A²s.

CSA

Conducteur

1,5 mm²

2,5 mm²

4 mm²

6 mm²

10 mm²

PVC

Cu

2,97x104

8,26x104

2,12x105

4,76x105

1,32x106

Al

5,41x105

PRC

Cu

4,1x104

1,39x105

2,92x105

6,56x105

1,82x106

Al

7,52x105

CSA

Conducteur

16 mm²

25 mm²

35 mm²

50 mm²

PVC

Cu

3,4x106

8,26x106

1,62x107

3,31x107

Al

1,39x106

3,38x106

6,64x106

1,35x107

PRC

Cu

4,69x106

1,39x107

2,23x107

4,56x107

Al

1,93x106

4,7x106

9,23x106

1,88x107

Exemple :

Un câble Cu/PVC de CSA 160 mm² est-il protégé de manière appropriée par un NSX160F ? Le tableau précédent indique que la contrainte admissible est de 1,32x106 A2s.

Au point où un NSX160F (Icu = 35 kA) est installé, tous les courants de court-circuit sont limités avec une contrainte thermique inférieure à 6x105 A2s.

La protection du câble est donc assurée jusqu'à la limite de la capacité de coupure du disjoncteur.

Courbes de limitation de courant

Tension 400/440 Vca

Tension 660/690 Vca

Courant de court-circuit limité (k crête)

Courant de court-circuit limité (k crête)

Courbes de limitation d'énergie

Tension 400/440 Vca

Tension 660/690 Vca

Energie limitée

Energie limitée

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.