Protection des départs-moteurs
Présentation
Les déclencheurs MicroLogic 6 E-M des disjoncteurs ComPact NSX :
-
Assurent la protection des départs moteurs à démarrage direct (le départ-moteur à démarrage direct est le départ-moteur le plus utilisé)
-
Intègrent les protections de base (surcharge, court-circuit et déséquilibre de phase) du départ-moteur et des protections complémentaires et/ou des options spécifiques pour les applications moteur
-
Permettent la protection et la coordination des composants des départs moteurs conformément aux exigences des normes IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60947-4-1. Pour plus d'informations, consultez la documentation DOCA0140FR ComPact NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Description
Les disjoncteurs ComPact NSX équipés du déclencheur MicroLogic 6 E-M permettent de réaliser des départs-moteurs à deux appareils.

A Disjoncteur ComPact NSX équipé d'un déclencheur MicroLogic 6 E-M
B Protection contre les courts-circuits
C Protection contre les surcharges
D Protection contre les défauts à la terre
E Contacteur
F Option module SDTAM
Etats de fonctionnement
Le déclencheur MicroLogic 6 E-M considère que l'application est en fonctionnement dès lors que le courant moteur dépasse 10 % du seuil Ir (dans le sens positif).
Deux états de fonctionnement sont définis :
-
Démarrage
-
Régime établi
Démarrage
Le déclencheur MicroLogic 6 E-M considère que l'application est à l'état de démarrage d'après les critères suivants :
-
Début : Dès que le courant moteur franchit les 10 % du seuil Ir (dans le sens positif)
-
Fin : Dès que le seuil Id est franchi dans le sens négatif ou au maximum après une temporisation td définie comme suit :
-
Si la protection Démarrage long n’est pas activée (réglage d'usine), le seuil Id est égal à 1,5 x Ir et la temporisation td est égale à 10 s (paramètres non réglables).
Le dépassement de la temporisation 10 s n’entraîne pas de déclenchement.
-
Si la protection Démarrage long est activée, le seuil Id est égal à Ilong et la temporisation td est égale à tlong (paramètres réglables).
Le dépassement de la temporisation tlong provoque le déclenchement de la protection Démarrage long.
-
Régime établi
Le déclencheur MicroLogic 6 E-M considère que l'application est en régime établi d'après les critères suivants :
-
Début : Dès la fin du régime de démarrage
-
Fin : Dès le franchissement négatif de la limite de 10 % du seuil Ir par le courant moteur
Diagramme de fonctionnement
Le diagramme suivant présente les deux régimes de fonctionnement d’une application moteur :

A Etat du disjoncteur ComPact NSX (vert = position ON)
B Etat du contacteur (vert = position ON)
C Courant dans l’application moteur
Régimes de fonctionnement :
D : Démarrage
E : Régime établi (les régimes actifs sont en vert)
Fonctions de protection
La figure et le tableau suivants décrivent les fonctions de protection des déclencheurs MicroLogic 6 E-M :

|
Elément |
Paramètre |
Description |
Réglable |
|
|---|---|---|---|---|
|
0 |
In |
Plage de réglage du déclencheur Réglage minimum/réglage maximum = calibre In du déclencheur |
Non |
|
|
1 |
Ir |
Seuil de déclenchement de protection long retard |
L |
Oui |
|
2 |
Cl |
Classe de déclenchement de protection long retard |
Oui |
|
|
3 |
Isd |
Seuil de déclenchement de protection court retard |
S |
Oui |
|
4 |
tsd |
Temporisation de protection court retard |
Non |
|
|
5 |
Ii |
Seuil de déclenchement de protection instantanée |
I |
Non |
|
6 |
Ig |
Seuil de déclenchement de protection contre les défauts à la terre |
G |
Oui |
|
7 |
tg |
Temporisation de la protection contre les défauts à la terre |
Oui |
|
|
Iunbal |
Seuil de déclenchement de la protection contre le déséquilibre de phase |
Oui |
||
|
tunbal |
Temporisation de la protection contre le déséquilibre de phase |
Oui |
||
L’étude de chaque fonction est détaillée dans les pages suivantes.
Protections complémentaires
Le déclencheur MicroLogic 6 E-M intègre des fonctions de protection supplémentaires pour les applications moteur.
|
Protection |
Activation par défaut |
Réglage par défaut |
Activation SDTAM |
|---|---|---|---|
|
Protection Blocage rotor |
OFF |
Ijam : OFF, tjam : 5 s |
Oui |
|
Protection du moteur contre les sous-charges |
OFF |
Iund : OFF, t und : 10 s |
Oui |
|
Protection du moteur contre le démarrage long |
OFF |
Ilong : OFF, tlong : 10 s |
Non |
Les protections complémentaires sont activées pour un régime de démarrage ou un régime établi ou dans les deux cas.
Configuration de la protection
Réglez les fonctions de protection :
-
Sur le déclencheur MicroLogic, à l'aide des commutateurs rotatifs et du clavier (selon la fonction de protection et de type MicroLogic).
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Déclenchement réflexe
En plus des fonctions de protection intégrées dans les déclencheurs MicroLogic, les disjoncteurs ComPact NSX présentent une protection réflexe. Ce système coupe les courants de défaut très élevés en déclenchant mécaniquement l'appareil avec un piston actionné directement par la pression produite dans le disjoncteur par un court-circuit. Ce piston actionne le mécanisme d'ouverture, ce qui provoque un déclenchement ultra-rapide du disjoncteur.
Option de module SDTAM
La fonction de déclenchement avancé du module SDTAM permet de commander l’ouverture du contacteur 400 ms avant le déclenchement calculé du disjoncteur dans les cas suivants :
-
Protection long retard
-
Protection contre le déséquilibre de phase
-
Protection Blocage rotor
-
Protection du moteur contre les sous-charges
Le contacteur peut être refermé automatiquement ou manuellement en fonction du réglage du module SDTAM. Pour plus d'informations, consultez la documentation DOCA0140FR ComPact NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Exemple d’utilisation du module SDTAM
La figure suivante illustre le fonctionnement de la protection Blocage rotor sans le module SDTAM (schéma I) et avec le module SDTAM (schéma II) :

1 État du disjoncteur ComPact NSX
Blanc : ouvert, vert : fermé, noir : déclenché
2 Etat du contacteur (contact SD dans la bobine du contacteur)
Blanc : ouvert, vert : fermé
3 Courant moteur
4 Surveillance par protection Blocage rotor
Blanc : Non active (régime de démarrage). Vert : Active (régime établi)
Analyse du fonctionnement
Le tableau suivant décrit le fonctionnement sans module SDTAM (schéma I)
|
Evénement |
Commentaires |
|---|---|
|
A |
Passage en régime établi du moteur de l’application. Protection Blocage rotor activée. |
|
B |
Apparition d’un courant de surcharge sur l’application (par exemple, rotor freiné du fait d’une viscosité importante d’un fluide à mélanger) La temporisation tjam de la protection Blocage rotor est actionnée dès que le courant moteur franchit le seuil Ijam. |
|
C |
Fin de la temporisation de la protection Blocage rotor La protection Blocage rotor provoque le déclenchement du disjoncteur ComPact NSX. |
|
D |
Remise en service manuelle de l’application après refroidissement du moteur et refermeture du disjoncteur. |
Le tableau suivant décrit le fonctionnement avec module SDTAM (schéma II)
|
Evénement |
Commentaires |
|---|---|
|
A |
Identique au schéma I |
|
B |
Identique au schéma I |
|
C |
400 ms avant la fin de la temporisation de la protection Blocage rotor, le module SDTAM :
Les deux sorties sont activées pendant une temporisation (réglable de 1 minute à 15 minutes). |
|
D |
Remise en service automatique du contacteur de l'application : la temporisation permet au moteur de refroidir. |
Le module SDTAM peut être réglé sur la position OFF : l'application est remise en service manuellement (par la désactivation de l'alimentation du module SDTAM).