DOCA0141FR-03

ComPact NSX100-250 - Protection de la distribution

MicroLogic Déclencheurs 5.2 et 6.2 A ou E et 7.2 E

MicroLogic 5.2 et  6.2A ou E et  7.2E

40-160 A

Déclenchement réflexe

MicroLogic 5.2 et  6.2A ou E et  7.2E

250 A

Déclenchement réflexe

MicroLogic  6.2A ou E (protection contre les défauts à la terre)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?