DOCA0141FR-03

Ecrans relatifs aux fonctions de protection

MicroLogic 5 LSI : Ecrans de lecture des fonctions de protection

Mode

Description de l'affichage

Unité

Pointeurs

Ir : Réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard pour les phases

A

Le pointeur haut indique la fonction Ir.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Ir(IN) : Réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard pour le neutre (déclencheur 4P ou 3P avec option ENCT et protection neutre)

A

Le pointeur haut indique la fonction Ir.
Le pointeur bas indique le neutre.

tr : Temporisation de la protection long retard (à 6 Ir)

s

Le pointeur haut indique la fonction tr.

Isd : Réglage du seuil de déclenchement de la protection court retard pour les phases

A

Le pointeur haut indique la fonction Isd.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Isd(IN) : Valeur du seuil de déclenchement de la protection court retard pour le neutre (déclencheur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENCT et protection du neutre active)

A

Le pointeur haut indique la fonction Isd.
Le pointeur bas indique le neutre.

tsd : Valeur de temporisation de la protection court retard

La temporisation est associée à la fonction protection à courbe de temps inverse I2t :

  • ON : Fonction I2t active

  • OFF : Fonction I2t inactive

s

Le pointeur haut indique la fonction tsd.

Ii : Réglage du seuil de déclenchement de la protection instantanée des phases et du neutre (déclencheur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENCT et protection du neutre active)

A

Le pointeur haut indique la fonction Ii.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Etat du neutre (déclencheur tripolaire avec option ENCT) :

  • N : Protection du neutre active

  • noN : Protection du neutre inactive

MicroLogic 5 LSI : Ecrans de réglage des fonctions de protection

Mode

Description de l'affichage

Unité

Pointeurs

Ir : Réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard pour les phases

Préréglage par commutateur

A

Le pointeur haut indique la fonction Ir.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tr : Réglage de la temporisation de la protection long retard

s

Le pointeur haut indique la fonction tr.

Isd : Réglage du seuil de déclenchement de la protection court retard pour les phases

Préréglage par commutateur

Isd/Ir

Le pointeur haut indique la fonction Isd.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tsd : Réglage de la temporisation de la protection court retard

Activation de la protection court retard à courbe de temps inverse I2t

  • ON : Fonction I2t active

  • OFF : Courbe de temps de la fonction I2t inactive

s

Le pointeur haut indique la fonction tsd.

IN : Réglage du seuil de déclenchement de la protection du neutre (déclencheur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENCT et protection du neutre active)

IN/Ir

Le pointeur bas indique le neutre.

Ii : Réglage du seuil de déclenchement de la protection instantanée pour les phases et pour le neutre (déclencheur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENCT et protection du neutre active)

Ii/In

Le pointeur haut indique la fonction Ii.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Activation de l'état du neutre (déclencheur tripolaire avec option ENCT)

  • N : Protection du neutre active

  • noN : Protection du neutre inactive

MicroLogic 6 LSIG : Ecrans de lecture des fonctions de protection

Mode

Description de l'affichage

Unité

Pointeurs

Ir : Seuil de déclenchement de la protection long retard pour les phases

A

Le pointeur haut indique la fonction Ir.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Ir(IN) : Seuil de déclenchement de la protection long retard pour le neutre (déclencheur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENCT et protection du neutre active)

A

Le pointeur haut indique la fonction Ir.
Le pointeur bas indique le neutre.

tr : Temporisation de la protection long retard (à 6 Ir)

s

Le pointeur haut indique la fonction tr.

Isd : Seuil de déclenchement de protection court retard pour les phases

A

Le pointeur haut indique la fonction Isd.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Isd(IN) : Valeur du seuil de déclenchement de la protection court retard pour le neutre (déclencheur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENCT et protection du neutre active)

A

Le pointeur haut indique la fonction Isd.
Le pointeur bas indique le neutre.

tsd : Valeur de temporisation de la protection court retard

La temporisation est associée à la fonction de protection à courbe de temps inverse I2t

  • ON : Fonction I2t active

  • OFF : Fonction I2t inactive

s

Le pointeur haut indique la fonction tsd.

Ii : Réglage du seuil de la protection instantanée pour les phases et le neutre (déclencheur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENCT et protection du neutre active)

A

Le pointeur haut indique la fonction Ii.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Ig : Seuil de déclenchement de la protection contre les défauts à la terre

A

Le pointeur haut indique la fonction Ig.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tg : Valeur de temporisation de la protection contre les défauts à la terre

La temporisation est associée à la fonction de protection à courbe de temps inverse I2t

  • ON : Fonction I2t active

  • OFF : Fonction I2t inactive

s

Le pointeur haut indique la fonction tg.

Etat du neutre (déclencheur tripolaire avec option ENCT) :

  • N : Protection du neutre active

  • noN : Protection du neutre inactive

MicroLogic 6 LSIG : Ecrans de réglage des fonctions de protection

Mode

Description de l'affichage

Unité

Pointeurs

Ir : Réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard pour les phases

Préréglage par commutateur

A

Le pointeur haut indique la fonction Ir.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tr : Réglage de la temporisation de la protection long retard

s

Le pointeur haut indique la fonction tr.

Isd : Réglage du seuil de déclenchement de la protection court retard pour les phases

Isd/Ir

Le pointeur haut indique la fonction Isd.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tsd : Réglage de la temporisation de la protection court retard

Activation de la protection court retard à courbe de temps inverse I2t

  • ON : Fonction I2t active

  • OFF : Fonction I2t inactive

s

Le pointeur haut indique la fonction tsd.

IN : Réglage du seuil de déclenchement de la protection du neutre (déclencheur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENCT et protection du neutre active)

IN/Ir

Le pointeur bas indique le neutre.

Ii : Seuil de déclenchement de la protection instantanée pour les phases et pour le neutre (déclencheur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENCT et protection du neutre active)

Ii/In

Le pointeur haut indique la fonction Ii.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Ig : Réglage du seuil de déclenchement de la protection contre les défauts à la terre

Préréglage par commutateur

Ig/In

Le pointeur haut indique la fonction Ig.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tg : Réglage de la temporisation de de la protection contre les défauts à la terre

Activation de la protection contre les défauts à la terre à courbe de temps inverse I2t

  • ON : Fonction I2t active

  • OFF : Fonction I2t inactive

s

Le pointeur haut indique la fonction tg.

Activation de l'état du neutre (déclencheur tripolaire avec option ENCT)

  • N : Protection du neutre active

  • noN : Protection du neutre inactive

MicroLogic 6 E-M LSIG : Ecrans de lecture des fonctions de protection

Mode

Description de l'affichage

Unité

Pointeurs

Ir : Seuil de déclenchement de la protection long retard pour les phases

A

Le pointeur haut indique la fonction Ir.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Cl : Classe de déclenchement de la protection long retard (valeur à 7,2 Ir)

s

Le pointeur haut indique la fonction Cl.

Y : Type de ventilation

  • Auto : Ventilation naturelle par le moteur

  • Moto : Ventilation forcée par un moteur dédié

Le pointeur haut indique la fonction Y.

Isd : Seuil de déclenchement de la protection court retard pour les phases

A

Le pointeur haut indique la fonction Isd.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Iunbal : Seuil de déclenchement de la protection contre le déséquilibre de phase (exprimée en pourcentage du courant moteur moyen)

%

Le pointeur haut indique la fonction Iunbal.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tunbal : Valeur de temporisation de la protection contre le déséquilibre de phase

s

Le pointeur haut indique la fonction tunbal.

Ijam : Seuil de déclenchement de la protection Rotor bloqué (si l'indication est OFF, la protection Rotor bloqué n'est pas active)

A

Le pointeur haut indique la fonction Ijam.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tjam : Valeur de temporisation de la protection Rotor bloqué

s

Le pointeur haut indique la fonction tjam.

Ig : Seuil de déclenchement de la protection contre les défauts à la terre

A

Le pointeur haut indique la fonction Ig.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tg : Valeur de temporisation de la protection contre les défauts à la terre

OFF est toujours indiqué : la fonction de protection à courbe de temps inverse I2t n'est pas disponible sur les déclencheurs MicroLogic 6 E-M.

s

Le pointeur haut indique la fonction tg.

MicroLogic 6 E-M LSIG : Ecrans de réglage des fonctions de protection

Mode

Description de l'affichage

Unité

Pointeurs

Ir : Réglage du seuil de la protection long retard pour les 3 phases

Préréglage par commutateur

A

Le pointeur haut indique la fonction Ir.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Cl : Sélection de la classe de déclenchement de la protection long retard

s

Le pointeur haut indique la fonction Cl.

Y : Choix du type de ventilation

  • Auto : La ventilation naturelle par le moteur est active

  • Moto : La ventilation forcée par un moteur dédié est active

Le pointeur haut indique la fonction Y.

Isd : Réglage du seuil de la protection court retard pour les 3 phases

Isd/Ir

Le pointeur haut indique la fonction Isd.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Iunbal : Réglage du seuil de déclenchement de la protection contre le déséquilibre de phase (exprimé en pourcentage du courant moteur moyen)

%

Le pointeur haut indique la fonction Iunbal.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tunbal : Réglage de la temporisation de la protection contre le déséquilibre de phase

s

Le pointeur haut indique la fonction tunbal.

Ijam : Réglage du seuil de déclenchement de la protection Rotor bloqué (si l'indication est OFF, la protection Rotor bloqué n'est pas active)

Ijam/Ir

Le pointeur haut indique la fonction Ijam.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tjam : Réglage de la temporisation de la protection Rotor bloqué

s

Le pointeur haut indique la fonction tjam.

Ig : Réglage du seuil de déclenchement de la protection contre les défauts à la terre

Préréglage par commutateur

Ig/In

Le pointeur haut indique la fonction Ig.

tg : Réglage de la temporisation de de la protection contre les défauts à la terre

s

Le pointeur haut indique la fonction tg.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

MicroLogic 7 LSIV : Ecrans de lecture des fonctions de protection

Mode

Description de l'affichage

Unité

Pointeurs

Ir : Seuil de déclenchement de la protection long retard pour les phases

A

Le pointeur haut indique la fonction Ir.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Ir(IN) : Seuil de déclenchement de la protection long retard pour le neutre (tétrapolaire avec protection du neutre active)

A

Le pointeur haut indique la fonction Ir.
Le pointeur bas indique le neutre.

tr : Valeur de temporisation de la protection long retard (à 6 Ir)

s

Le pointeur haut indique la fonction tr.

Isd : Seuil de déclenchement de la protection court retard pour les phases

A

Le pointeur haut indique la fonction Isd.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Isd(IN) : Seuil de déclenchement de la protection court retard pour le neutre (tétrapolaire avec protection du neutre active)

A

Le pointeur haut indique la fonction Isd.
Le pointeur bas indique le neutre.

tsd : Valeur de temporisation de la protection court retard

La temporisation est associée à la fonction de protection à courbe de temps inverse I2t

  • ON : Fonction I2t active

  • OFF : Fonction I2t inactive

s

Le pointeur haut indique la fonction tsd.

Ii : Réglage du seuil de déclenchement de la protection instantanée pour les phases et le neutre (tétrapolaire avec protection du neutre active)

A

Le pointeur haut indique la fonction Ii.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

IΔn : Seuil de déclenchement de la protection différentielle

A

Le pointeur haut indique la fonction IΔn.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Δt : Temporisation de la protection différentielle

s

Le pointeur haut indique la fonction Δt.

Etat du neutre :

  • N : Protection du neutre active

  • noN : Protection du neutre inactive

MicroLogic 7 LSIV : Ecrans de réglage des fonctions de protection

Mode

Description de l'affichage

Unité

Pointeurs

Ir : Réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard pour les phases

Préréglage par commutateur

A

Le pointeur haut indique la fonction Ir.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tr : Réglage de la temporisation de la protection long retard

s

Le pointeur haut indique la fonction tr.

Isd : Réglage du seuil de déclenchement de la protection court retard pour les phases

Isd/Ir

Le pointeur haut indique la fonction Isd.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

tsd : Réglage de la temporisation de la protection court retard

Activation de la protection court retard à courbe de temps inverse I2t

  • ON : Fonction I2t active

  • OFF : Fonction I2t inactive

s

Le pointeur haut indique la fonction tsd.

IN : Réglage du seuil de déclenchement de la protection du neutre (tétrapolaire avec protection du neutre active)

IN/Ir

Le pointeur bas indique le neutre.

Ii : Réglage du seuil de déclenchement de la protection instantanée pour les phases et pour le neutre (tétrapolaire avec protection du neutre active)

Ii/In

Le pointeur haut indique la fonction Ii.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

IΔn : Réglage du seuil de déclenchement de la protection différentielle

Préréglage par commutateur

NOTE: Les réglages actuels et précédents de la protection différentielle sont enregistrés dans un historique

A

Le pointeur haut indique la fonction IΔn.
Les pointeurs bas indiquent les 3 phases.

Δt : Réglage de la temporisation de la protection différentielle

s

Le pointeur haut indique la fonction Δt.

Activation de l'état du neutre

  • N : Protection du neutre active

  • noN : Protection du neutre inactive

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?