Algorithme de calcul des puissances
Présentation
Les algorithmes sont indiqués pour les 2 méthodes de calcul (2 wattmètres et 3 wattmètres). Les définitions et le calcul des puissances sont indiqués pour un réseau avec harmoniques.
Le déclencheur MicroLogic E affiche toutes les quantités calculées comme suit :
-
Via le réseau de communication
-
Sur l'afficheur FDM121
Avec la méthode de calcul des 2 wattmètres, aucune mesure de puissance par phase ne peut être délivrée.
Données d’entrée
Les données d'entrée sont les tensions et les courants pour chaque phase. Pour plus d'informations sur le calcul des harmoniques, reportez-vous à la section traitant des courants harmoniques.
A partir de ces données, le déclencheur MicroLogic E calcule les différentes puissances suivant la séquence décrite ci-après.
Puissances actives
|
Mesure sur un disjoncteur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENVT |
Mesure sur un disjoncteur tripolaire sans option ENVT |
|---|---|
|
La puissance active de chaque phase et totale est calculée. |
Seule la puissance active totale peut être calculée. |
|
– |
|
PW1 et PW2 sont les puissances fictives calculées par la méthode des 2 wattmètres.
Puissances apparentes par phase
Puissances réactives avec harmoniques par phase
La puissance réactive avec harmoniques n’a pas de signification physique.
Puissances réactives
La puissance réactive du fondamental correspond à la puissance réactive physique.
|
Mesure sur un disjoncteur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENVT |
Mesure sur un disjoncteur tripolaire sans option ENVT |
|---|---|
|
La puissance réactive de chaque phase et totale est calculée. |
Seule la puissance réactive totale peut être calculée. |
|
– |
|
QfundW1 et QfundW2 sont les puissances réactives fictives calculées par la méthode des 2 wattmètres.
Puissance de distorsion
La puissance déformante de distorsion est la différence quadratique entre la puissance réactive avec harmoniques et la puissance réactive (fondamental).
|
Mesure sur un disjoncteur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENVT |
Mesure sur un disjoncteur tripolaire sans option ENVT |
|---|---|
|
La puissance de distorsion de chaque phase et totale est calculée. |
Seule la puissance de distorsion totale peut être calculée. |
|
– |
|
Dw1 et Dw2 sont les puissances fictives calculées par la méthode des 2 wattmètres.
Puissance réactive totale (avec harmoniques)
La puissance réactive totale (avec harmoniques) n’a pas de signification physique.