Protection contre le déséquilibre de phase
Présentation
Les déséquilibres des courants phase moteur engendrent des échauffements importants et des couples de freinage pouvant créer des dégradations prématurées du moteur. Ces effets sont amplifiés durant le démarrage : la protection doit être quasiment immédiate.
Description
La protection contre le déséquilibre de phase :
-
Calcule les déséquilibres en courant pour chaque phase, par rapport au courant moyen, exprimés en pourcentage :
-
Compare la valeur du déséquilibre en courant maximum au seuil de protection Iunbal.
Le schéma suivant illustre un déséquilibre
positif maximum sur la phase 2 :
Si la valeur maximale du déséquilibre du courant est supérieure au seuil lunbal de la protection Déséquilibre de phase, la temporisation tunbal s’enclenche.
La protection Déséquilibre de phase ne peut pas être désactivée.
La protection Déséquilibre de phase est activée pendant le régime de démarrage et en régime établi.
Principe de fonctionnement
Les figures suivantes illustrent les possibilités de fonctionnement :

1 M Courant moteur
1 D Déséquilibre maximum des courants phase moteur
2 A Surveillance par la protection contre le déséquilibre de phase pendant le démarrage (schéma I)
2 B Surveillance par la protection contre le déséquilibre de phase en régime établi (schémas II et III)
Blanc : non activée. Vert : active
-
Le déséquilibre de courant ne tombe pas en dessous du seuil Iunbal avant la fin de la temporisation tunbal : la protection Déséquilibre de phase se déclenche. Le comportement de la protection est différent suivant le régime de fonctionnement du moteur :
-
Pendant le démarrage (schéma I)
A : Activation du démarrage.
B : Activation de la temporisation de la protection dès le franchissement du seuil.
C : Déclenchement de la protection à la fin de la temporisation fixe de 0,7 s.
-
En régime établi (schéma II)
A : Activation du démarrage.
B : Activation de la temporisation de la protection dès le franchissement du seuil.
C : Déclenchement de la protection à la fin de la temporisation réglable.
-
-
Le déséquilibre de courant tombe en dessous du seuil Iunbal avant la fin de la temporisation tunbal. La protection Déséquilibre de phase ne se déclenche pas (schéma III) :
-
B : Activation de la temporisation de la protection dès le franchissement du seuil.
-
D : Désactivation de la protection.
-
Réglage de la protection
Réglez le seuil Iunbal et la temporisation tunbal :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Valeur de réglage du seuil Iunbal
La valeur de réglage du seuil Iunbal est en pourcentage du courant moyen.
La plage de réglages du seuil au clavier est 10–40 %. L’incrément est de 1 %. La valeur de réglage par défaut du seuil est 30 %.
La plage de précision est de +/- 20 %.
Valeur de réglage de la temporisation tunbal
La valeur de réglage de la temporisation tunbal est définie en secondes.
Le réglage de la temporisation tunbal dépend des conditions de fonctionnement :
-
Durant le régime de démarrage, la valeur de la temporisation est non réglable et égale à 0,7 s.
-
En régime établi, la plage de réglage est de 1 à 10 s. L’incrément est de 1 s.
La valeur de réglage par défaut de la temporisation est de 4 s.