DOCA0141FR-03

ComPact NSX100-630 - Déclenchement réflexe

Présentation

Les appareils ComPact NSX intègrent le système de déclenchement réflexe exclusif.

Ce système coupe les courants de défaut très élevés.

Le disjoncteur est déclenché mécaniquement à l'aide d'un "piston" actionné directement par le court-circuit.

Pour les courts-circuits de valeur élevée, ce système assure une coupure plus rapide et garantit ainsi la sélectivité.

Les courbes de déclenchement réflexe sont exclusivement fonction du calibre du disjoncteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?