DOCA0141FR-03

Communications des disjoncteurs

Présentation

Les disjoncteurs ComPact NSX munis de déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 peuvent être intégrés dans un réseau de communication utilisant le protocole Modbus. Vous utilisez les données transmises par le réseau de communication pour assurer la supervision et la surveillance d'une installation.

La communication Modbus offre les possibilités suivantes :

  • Lecture à distance

    • Etat du disjoncteur

    • Mesures

    • Informations d’aide à l’exploitation

  • Commande à distance du disjoncteur

Pour plus d'informations sur le réseau de communications Modbus, reportez-vous à la documentation DOCA0091FR ComPact NSX - Guide de la communication Modbus.

Lecture à distance des états du disjoncteur

La lecture à distance de l'état du disjoncteur est accessible pour tous les disjoncteurs ComPact NSX équipés d'un module BSCM. Les informations suivantes sont disponibles via le réseau de communication :

  • Position ouvert/fermé (OF)

  • Indicateur de déclenchement (SD)

  • Indicateur de défaut électrique (SDE)

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation DOCA0140FR ComPact NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.

Lecture à distance des mesures

Vous accédez à la lecture des mesures avec les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.

Pour plus d'informations sur les mesures, reportez-vous à la fonction de mesure.

Lecture à distance des informations d’aide à l’exploitation

Vous accédez à la lecture de l'aide à l'exploitation avec les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7. Les informations suivantes sont disponibles :

Commande à distance du disjoncteur

La commande à distance du disjoncteur est accessible à tout disjoncteur équipé d'un déclencheur MicroLogic, d'un module BSCM et d'un commande électrique communicant. Les commandes suivantes sont disponibles via le réseau de communication :

  • Ouverture du disjoncteur

  • Fermeture du disjoncteur

  • Réarmement du disjoncteur

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation DOCA0140FR ComPact NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?