Protection contre les défauts à la terre
Présentation
La protection contre les défauts à la terre des déclencheurs MicroLogic 6 protège tous les types d'applications de distribution électrique contre les courants de défaut à la terre dans le système TN-S.
Pour plus d'informations sur les courants de défaut à la terre, consultez la documentation DOCA0140FR ComPact NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Principe de fonctionnement
La protection contre les défauts à la terre est à temps défini :
-
Elle intègre la possibilité d’une fonction courbe à temps inverse I2t.
-
Réglée par le seuil de déclenchement Ig et la temporisation tg.
Réglage de la protection contre les défauts à la terre
Réglez le seuil Ig :
-
Avec le commutateur rotatif Ig du déclencheur MicroLogic 6 pour prérégler la valeur et avec le clavier pour ajuster le réglage
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Réglez la temporisation tg :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic 6
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Le réglage de la temporisation tg inclut l'activation/la désactivation de la fonction I2t.
Valeurs de réglage du seuil Ig
La valeur de réglage du seuil Ig est un multiple de In.
La valeur de réglage par défaut du seuil de déclenchement Ig est égale à la valeur minimale lue au commutateur :
-
0,40 x In pour les déclencheurs de calibre 40 A
-
0,20 x In pour les déclencheurs de calibre supérieur à 40 A
La protection contre les défauts à la terre peut être désactivée en positionnant le commutateur Ig sur OFF.
La protection contre les défauts à la terre peut être réactivée même si le commutateur Ig est en position OFF :
-
Par le réglage fin au clavier
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Les tableaux ci-après précisent les valeurs de préréglage par commutateur et les plages de valeurs du réglage fin au clavier.
Depuis le clavier, l'incrément est de 0,05 x In.
Pour les déclencheurs de calibre 40 A
|
Type de réglage |
Valeur ou plage de réglage (x In) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Préréglage par commutateur |
0,40 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
0,90 |
1 |
OFF |
|
Plage de réglage au clavier |
0,40 |
0,40 |
0,4-0,5 |
0,4-0,6 |
0,4-0,7 |
0,4-0,8 |
0,4-0,9 |
0,4-1 |
0,4–1 + OFF |
Pour les déclencheurs de calibre supérieur à 40 A
|
Type de réglage |
Valeur ou plage de réglage (x In) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Préréglage par commutateur |
0,20 |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
1 |
OFF |
|
Plage de réglage au clavier |
0,20 |
0,2-0,3 |
0,2-0,4 |
0,2-0,5 |
0,2-0,6 |
0,2-0,7 |
0,2-0,8 |
0,2-1 |
0,2–1 + OFF |
La plage de précision est de +/- 10 %.
Valeurs de réglage de la temporisation tg
La valeur de réglage de la temporisation tg est définie en secondes. Les temps de maintien et de coupure sont exprimés en millisecondes.
La valeur de réglage par défaut de la temporisation tg est 0 s avec I2t OFF.
Le tableau suivant indique les valeurs de réglage de la temporisation tg en secondes (s) selon que la fonction I2t est active (I2t ON) ou inactive (I2t OFF). Les temps de maintien et de coupure associés sont indiqués en millièmes de seconde (ms).
|
Fonction |
Valeur de réglage |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
tg avec I2t OFF (s) |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
tg avec I2t ON (s) |
– |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
Temps de maintien (ms) |
20 |
80 |
140 |
230 |
360 |
|
Temps maximum de coupure (ms) |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |
I2t Fonction courbe à temps inverse
La fonction courbe à temps inverse I2t de la protection contre les défauts à la terre fonctionne de la même manière que la fonction courbe à temps inverse I2t utilisée pour la protection court retard.
Test de la protection contre les défauts à la terre
Vous pouvez tester la protection contre les défauts à la terre pour vérifier la fonction de déclenchement électronique du déclencheur. Utilisez le clavier du déclencheur MicroLogic 6 pour effectuer ce test.
Le
test de la protection contre les défauts à la terre peut
se faire cadenas verrouillé
ou cadenas déverrouillé
.
Procédez comme suit pour tester et réinitialiser la protection contre les défauts à la terre sur les déclencheurs MicroLogic 6.
|
Étape |
Action |
Affichage |
|---|---|---|
|
1 |
Fournissez une alimentation au déclencheur pour que l'écran affiche le résultat du test après le déclenchement du disjoncteur. |
– |
|
2 |
Sélectionnez le mode lecture de la mesure instantanée (l'écran affiche la phase de plus forte charge, Phase 2dans cet exemple). |
|
|
3 |
Sélectionnez l'écran de mesure du courant de défaut à la terre (la valeur est un pourcentage du réglage Ig). |
|
|
4 |
Accédez à la fonction de test de la protection contre les défauts à la terre en appuyant sur . Le pictogramme apparaît et le pictogramme clignote. |
|
|
5 |
Activez le test de protection contre les défauts à la terre en appuyant sur . Le disjoncteur se déclenche. L’écran de déclenchement de la protection contre les défauts à la terre s’affiche. |
|
|
6 |
Acquittez l'écran en appuyant sur . Le pictogramme clignote. |
|
|
7 |
Confirmez l’acquittement en appuyant de nouveau sur la touche . Le pictogramme de confirmation s'affiche pendant 2 s. |