Protection contre les défauts à la terre
Présentation
La protection contre les défauts à la terre des déclencheurs MicroLogic 6 E-M protège tous les types d'applications de distribution électrique contre les courants de défaut à la terre dans le système TN-S . Pour plus d'informations, consultez la documentation DOCA0140FR ComPact NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Principe de fonctionnement
La protection contre les défauts à la terre est à temps défini. Elle peut être configurée en termes de seuil de déclenchement Ig et de temporisation de déclenchement tg.
Courbe de déclenchement :
Réglage de la protection contre les défauts à la terre
Réglez le seuil Ig :
-
Avec le commutateur rotatif Ig du déclencheur MicroLogic pour prérégler la valeur et avec le clavier pour ajuster le réglage
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Réglez la temporisation tg :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Valeurs de réglage du seuil Ig
La valeur de réglage du seuil Ig est un multiple de In.
Le réglage par défaut du seuil de déclenchement Ig est égal à la valeur minimale au commutateur :
-
0,60 In pour les déclencheurs de calibre 25 A
-
0,30 In pour les déclencheurs de calibre 50 A
-
0,20 In pour les déclencheurs de calibre supérieur à 50 A
La protection contre les défauts à la terre peut être désactivée en positionnant le commutateur Ig sur OFF.
La protection contre les défauts à la terre peut être réactivée même si le commutateur Ig est en position OFF :
-
Par le réglage fin au clavier
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Les trois tableaux ci-après précisent les valeurs de préréglage par commutateur et les plages de valeurs du réglage fin au clavier :
-
pour les déclencheurs de calibre 25 A
-
pour les déclencheurs de calibre 50 A
-
pour les déclencheurs de calibre supérieur à 50 A
Depuis le clavier, l'incrément est de 0,05 x In.
Calibre 25 A
|
Type de réglage |
Valeur ou plage de réglage (x In) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Préréglage par commutateur |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
0,90 |
1 |
OFF |
|
Plage de réglage au clavier |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,6-0,7 |
0,6-0,8 |
0,6-0,9 |
0,6-1 |
0,6–1 + OFF |
Calibre 50 A
|
Type de réglage |
Valeur ou plage de réglage (x In) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Préréglage par commutateur |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
0,90 |
1 |
OFF |
|
Plage de réglage au clavier |
0,30 |
0,3-0,4 |
0,3-0,5 |
0,3-0,6 |
0,3-0,7 |
0,3-0,8 |
0,3-0,9 |
0,3-1 |
0,3–1 + OFF |
Calibre > 50 A
|
Type de réglage |
Valeur ou plage de réglage (x In) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Préréglage par commutateur |
0,20 |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
1 |
OFF |
|
Plage de réglage au clavier |
0,20 |
0,2-0,3 |
0,2-0,4 |
0,2-0,5 |
0,2-0,6 |
0,2-0,7 |
0,2-0,8 |
0,2-1 |
0,2–1 + OFF |
La plage de précision est de +/- 10 %.
Valeurs de réglage de la temporisation tg
La valeur de réglage de la temporisation tg est définie en secondes. Les temps de maintien et de coupure sont exprimés en millisecondes.
Le réglage par défaut de la temporisation tg est 0 s.
Le tableau suivant indique les valeurs de réglage de tg en secondes (s) et les temps de maintien et de coupure associés en millisecondes (ms) :
|
Fonction |
Valeur |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
tg (s) |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
Temps de maintien (ms) |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
|
Temps maximum de coupure (ms) |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |
Test de la protection contre les défauts à la terre
Vous pouvez tester la protection contre les défauts à la terre pour vérifier la fonction de déclenchement électronique du déclencheur. Utilisez le clavier du déclencheur MicroLogic 6 pour effectuer ce test.
Le
test de la protection contre les défauts à la terre peut
se faire cadenas verrouillé
ou cadenas déverrouillé
.
Procédez comme suit pour tester et réinitialiser la protection contre les défauts à la terre sur les déclencheurs MicroLogic 6.
|
Étape |
Action |
Affichage |
|---|---|---|
|
1 |
Fournissez une alimentation au déclencheur pour que l'écran affiche le résultat du test après le déclenchement du disjoncteur. |
– |
|
2 |
Sélectionnez le mode lecture de la mesure instantanée (l'écran affiche la phase de plus forte charge, Phase 2dans cet exemple). |
|
|
3 |
Sélectionnez l'écran de mesure du courant de défaut à la terre (la valeur est un pourcentage du réglage Ig). |
|
|
4 |
Accédez à la fonction de test de la protection contre les défauts à la terre en appuyant sur . Le pictogramme apparaît et le pictogramme clignote. |
|
|
5 |
Activez le test de protection contre les défauts à la terre en appuyant sur . Le disjoncteur se déclenche. L’écran de déclenchement de la protection contre les défauts à la terre s’affiche. |
|
|
6 |
Acquittez l'écran en appuyant sur . Le pictogramme clignote. |
|
|
7 |
Confirmez l’acquittement en appuyant de nouveau sur la touche . Le pictogramme de confirmation s'affiche pendant 2 s. |