Principes de navigation
Verrouillage/déverrouillage des réglages
Les réglages de protection sont verrouillés lorsque le capot transparent est fermé et scellé pour interdire l'accès aux commutateurs de réglage et au microswitch de verrouillage/déverrouillage.
Un pictogramme sur l'afficheur indique si les réglages de protection sont verrouillés :
-
Cadenas verrouillé
: Les réglages de protection sont
verrouillés. -
Cadenas déverrouillé
: Les réglages de protection sont
déverrouillés.
Pour déverrouiller les réglages de protection :
-
Ouvrez le capot transparent
-
Appuyez sur le microswitch de verrouillage/déverrouillage ou actionnez un des commutateurs rotatifs de réglage
Pour verrouiller les réglages de protection, il faut appuyer à nouveau sur le microswitch de verrouillage/déverrouillage.
Les réglages de protection se verrouillent aussi automatiquement cinq minutes après la dernière action sur une touche du clavier ou sur l'un des commutateurs rotatifs du déclencheur MicroLogic.
Modes du déclencheur
Les informations affichées sur le déclencheur MicroLogic dépendent du mode de fonctionnement de ce dernier.
Les modes disponibles dépendent des éléments suivants :
-
Verrouillage ou déverrouillage des réglages
-
Version du déclencheur (tripolaire ou tétrapolaire).
La combinaison de pictogrammes définit le mode.
Les tableaux suivants décrivent les modes possibles :
|
Pictogrammes |
|
|---|---|
|
|
|
Lecture et remise à zéro des pics de demande |
|
|
Lecture des fonctions de protection |
|
|
Lecture de l'état du neutre (déclencheur MicroLogic tripolaire) |
Sélection d’un mode
La sélection d'un mode se fait par pressions successives
de la touche
:
-
Le défilement des modes est cyclique.
-
Appuyez sur le microswitch de verrouillage/déverrouillage pour basculer entre le mode de lecture et le mode de réglage.
Ecran de veille
L’écran de veille affiche le courant instantané de la phase la plus chargée (mode Lecture des mesures instantanées).
L'afficheur MicroLogic revient automatiquement à l'écran de veille dans les cas suivants :
-
En mode cadenas verrouillé : 20 secondes après la dernière action sur une touche du clavier
-
En mode cadenas déverrouillé : 5 minutes après la dernière action au moyen du clavier ou des commutateurs rotatifs