Indication sur l'afficheur MicroLogic
Présentation
Les écrans de signalisation indiquent l'état de l'installation.
Les interventions de maintenance doivent être exécutées en fonction du niveau de priorité :
-
Configuré (alarmes : priorité haute, moyenne, basse ou pas de priorité)
-
Prédéfini (événements de déclenchement et de défaillance : priorité haute ou moyenne)
Empilement des écrans
Lorsqu'un certain nombre d'événements arrivent simultanément, ils s'empilent en fonction de leur niveau de criticité : 0 (pas de criticité) à 4 (criticité élevée).
|
Criticité |
Ecran (1) |
|---|---|
|
0 |
Ecran d’accueil |
|
1 |
Ecran d’alarme Outx |
|
2 |
Ecran de défaillance interne Err |
|
3 |
Ecran de défaut interne Stop |
|
4 |
Ecran de déclenchement Trip |
|
(1) Les écrans et leur procédure d’acquittement sont décrits ci-après. |
|
Exemple :
Une alarme sur une mesure de tension Outx puis une défaillance interne sont apparues :
-
L’écran affiché est l’écran de défaillance interne (niveau de criticité = 2).
-
Après acquittement de l’écran de défaillance interne , l’écran affiché devient l’écran d’alarme Outx (niveau de criticité = 1).
-
Après acquittement de l’écran de défaillance interne Outx, l’écran affiché devient l’écran d’accueil (niveau de criticité = 0).
La même séquence d’acquittement doit être effectuée si la défaillance interne est apparue avant la mesure de tension Outx.
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE D'INFORMATION ERRONEE
S'il affiche un écran Err, remplacez le déclencheur MicroLogic lors de la prochaine opération de maintenance de routine.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Signalisation de bon fonctionnement de l’installation
Signalisation d’une alarme
Disjoncteur avec option de module SDx
|
Écran |
Cause |
|---|---|
|
Une alarme configurée sur le module SDx en mode accrochage permanent n’a pas été acquittée ou la demande d’acquittement est faite alors que l’alarme est encore active. |
Vérifiez la cause de l'alarme et acquittez-la
en appuyant deux fois sur la touche
(validation et confirmation).
L’écran principal (valeur du courant de la phase la plus chargée) s’affiche.
Indication des défauts avec les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7
Pour plus d'informations sur les définitions des protections associées aux signalisations, reportez-vous à la section traitant de la protection de la distribution électrique.
|
Écran |
Cause |
|---|---|
|
Déclenchement par la protection long retard : Pointeur haut sur Ir, valeur de coupure affichée |
|
|
Déclenchement par la protection court retard : Pointeur haut sur Isd, valeur de coupure affichée |
|
|
Déclenchement par la protection instantanée ou réflexe : Pointeur haut sur Ii, valeur de coupure affichée |
|
|
Déclenchement par la protection Instantané intégrée : Pointeur haut sur Ii, triP affiché |
|
|
MicroLogic 6 Déclenchement par la protection contre les défauts à la terre : Pointeur haut sur Ig, triP affiché |
|
|
MicroLogic 7 avec protection différentielle intégrée Déclenchement par la protection différentielle : Pointeur haut sur IΔn |
|
|
Déclenchement dû à l'absence d'option ENCT, car l'option ENCT a été déclarée lors du réglage des fonctions de protection du déclencheur MicroLogic. Installez l'option ENCT ou raccordez un cavalier entre les bornes T1 et T2 du déclencheur MicroLogic. |
Indication des défauts avec un déclencheur MicroLogic 6 E-M
Pour plus d'informations sur les définitions des protections associées aux signalisations, reportez-vous à la section traitant de la protection des départs-moteur.
|
Écran |
Cause |
|---|---|
|
Déclenchement par la protection long retard : Pointeur haut sur Ir, triP affiché (1) |
|
|
Déclenchement par la protection court retard : Pointeur haut sur Isd, valeur de coupure affichée |
|
|
Déclenchement par la protection instantanée ou réflexe : Inst affiché |
|
|
Déclenchement par la protection contre les défauts à la terre : Pointeur haut sur Ig, triP affiché |
|
|
Déclenchement par la protection contre les déséquilibres : Pointeur haut sur Iunbal, triP affiché (1) |
|
|
Déclenchement par la protection Blocage rotor : Pointeur haut sur Ijam, triP affiché (1) |
|
|
Déclenchement par la protection contre les sous-charges : Undl affiché (1) |
|
|
Déclenchement par la protection Démarrage long : Strt affiché |
|
Acquittement des écrans de déclenchement
Acquittez les écrans de déclenchement
en appuyant deux fois sur la touche
(validation et confirmation).
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement
vérifier et éventuellement réparer l'installation électrique
aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Le déclenchement d’une protection n’élimine pas la cause du défaut sur l’installation électrique aval.
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Isolez l'entrée d'alimentation avant d'inspecter l'équipement électrique en aval. |
|
2 |
Recherchez la cause du défaut. |
|
3 |
Examinez l'équipement en aval et effectuez les réparations nécessaires. |
|
4 |
Inspecter l'équipement en cas de déclenchement sur court-circuit. |
|
5 |
Réarmez et fermez le disjoncteur. |
Pour plus d'informations sur le dépannage et le redémarrage suite à un défaut, reportez-vous à la documentation DOCA0140FR ComPact NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Indication d'un dysfonctionnement interne mineur du déclencheur MicroLogic
|
Écran |
Cause |
|---|---|
|
Un dysfonctionnement interne mineur du déclencheur MicroLogic, temporaire ou permanent, s'est produit sans déclenchement du disjoncteur (la défaillance ne touche pas les fonctions de protection du déclencheur). |
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE D’INFORMATION ERRONÉE
Remplacez le déclencheur MicroLogic
01/2019: This VL is used for MicroLogic 5.0 X, MicroLogic
6.0 X, MicroLogic 7.0 X... lors de la prochaine opération de maintenance.Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Acquittement de l’écran
Acquittez l'écran en appuyant deux fois sur
la touche
(validation et confirmation) :
-
La touche Mode permet d'accéder aux mesures et aux réglages.
-
L’écran devient l'écran principal si la défaillance est permanente.
Indication d'un dysfonctionnement interne majeur du déclencheur MicroLogic
|
Écran |
Cause |
|---|---|
|
Un dysfonctionnement interne majeur s'est produit dans le déclencheur MicroLogic. Ce défaut fait déclencher le disjoncteur. |
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE D’INFORMATION ERRONÉE
Remplacez le déclencheur MicroLogic
01/2019: This VL is used for MicroLogic 5.0 X, MicroLogic
6.0 X, MicroLogic 7.0 X... immédiatement.Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Acquittement de l'écran
L’écran ne peut pas être acquitté
à l'aide de la touche
:
-
Il n'est plus possible de fermer le disjoncteur.
-
La touche Mode ne peut pas accéder aux mesures et aux réglages.
-
L’écran devient l’écran principal.
Ecran de signalisation de téléchargement de micrologiciel
|
Écran |
Cause |
|---|---|
|
Le déclencheur MicroLogic est en attente ou en cours de téléchargement du micrologiciel via le logiciel EcoStruxure Power Commission (durée : 3 minutes environ).
Si le message persiste après plusieurs tentatives de téléchargement, remplacez le déclencheur MicroLogic. |
DANGER
ATTENTION
















AVERTISSEMENT