DOCA0141FR-03

Alarmes sur événement de déclenchement, de défaillance et de maintenance

Présentation

Les alarmes sur événement de déclenchement, de défaillance et de maintenance sont toujours actives. Elles sont accessibles :

  • Via le réseau de communication

  • Sur l'afficheur FDM121

Certaines alarmes peuvent être affectées à une sortie de module SDx à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Paramétrage des alarmes

Les fonctions des alarmes sur événement de déclenchement et de défaillance sont imposés et ne sont pas modifiables.

Les fonction des deux alarmes de maintenance (seuil du compteur de dépassement d'opération OF et seuil du compteur de commandes de fermeture) peuvent être modifiées :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Niveau de priorité des alarmes

Affectez à chaque alarme un niveau de priorité :

  • priorité haute ;

  • priorité moyenne ;

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?