Protection instantanée
Présentation
La protection instantanée sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 protège tous les types d'applications de distribution électrique contre les courants de court-circuit très élevés.
Elle est identique pour les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.
Principe de fonctionnement
La protection instantanée est associée à un temps défini, réglée selon un seuil de déclenchement Ii et sans temporisation.
Réglage de la protection instantanée
Réglez le seuil Ii :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Valeurs de réglage du seuil Ii
La valeur de réglage du seuil Ii est un multiple de In.
La valeur par défaut du seuil de déclenchement Ii est la valeur de réglage maximale (15, 12 ou 11 x In selon le calibre In du déclencheur).
Le tableau suivant indique les plages et les incréments de réglage en fonction du calibre In du déclencheur MicroLogic.
|
Calibre In du déclencheur |
Plage de réglages |
Incréments |
|---|---|---|
|
100 A et 160 A |
1,5-15 x In |
0,5 x In |
|
250 A et 400 A |
1,5–12 x In |
0,5 x In |
|
630 A |
1,5-11 x In |
0,5 x In |
La plage de précision est de +/- 10 %.
Le temps de maintien est de 10 ms.
Le temps maximum de coupure est de 50 ms.