Configuration du module BSCM Modbus SL/ULP (déclencheurs Micrologic 5/6 uniquement)
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF OU D’ÉCHEC
DE DÉCLENCHEMENT
Les réglages du module BSCM Modbus SL/ULP doivent être effectués par un électricien
qualifié.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Paramètres Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP.
Les paramètres Modbus suivants peuvent être configurés sur les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 lorsque le module BSCM Modbus SL/ULP est en mode Modbus SL seul ou en mode Modbus SL et ULP :
-
L'adresse Modbus
-
Le débit en bauds et la fonction Modbus SL Auto Go
-
La parité
-
Les paramètres Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP peuvent être configurés sur les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 dont la version de micrologiciel est supérieure ou égale à 001.008.003.
-
Les paramètres Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP ne sont pas disponibles sur les déclencheurs MicroLogic 7
Si la position du commutateur rotatif d'adresse Modbus est sur 0, il est possible de lire et de modifier l'adresse Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP sur l'afficheur du déclencheur MicroLogic 5 ou 6.
Si le commutateur d'adresse Modbus est réglé de 1 à D, l'adresse Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP est réglée respectivement de 1 à 13. Il est possible de lire (mais pas de modifier) l'adresse Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP sur l'afficheur des déclencheurs MicroLogic 5 et 6.
Pour les positions 0 à D du commutateur d'adresse Modbus, il est possible de lire et de modifier le débit en bauds et la parité à l'aide du déclencheur MicroLogic 5 ou 6.
Les paramètres Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP peuvent également être définis avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe).
Réglage de l'adresse Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP
Le tableau suivant présente le réglage de l'adresse Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP sur un déclencheur MicroLogic 5 ou 6 :
Réglage des paramètres Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP.
Le tableau suivant explique comment régler les paramètres Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP sur un déclencheur MicroLogic 5 ou 6 :
|
Etape |
Action |
Méthode |
Ecran |
|---|---|---|---|
|
1 |
Après avoir réglé l'adresse Modbus, appuyez sur la touche de navigation. Le débit en bauds s'affiche. |
||
|
2 |
Sélectionnez le débit en bauds à l'aide du clavier :
NOTE: Sélectionnez Auto pour
activer la fonction Modbus SL Auto Go.
|
||
|
3 |
Validez le débit en bauds (le pictogramme clignote). |
||
|
4 |
Confirmez le débit en bauds. Le pictogramme de confirmation s'affiche pendant 2 secondes. |
||
|
5 |
Appuyez sur la touche de navigation. La parité est affichée. |
||
|
6 |
Sélectionnez la parité sur le clavier :
|
||
|
7 |
Validez la parité (le pictogramme clignote). |
||
|
8 |
Confirmez la parité. Le pictogramme de confirmation s'affiche pendant 2 secondes. |
||
|
9 |
Quittez le mode de réglage L’écran affiche la valeur en cours de I1/A. |
AVERTISSEMENT