Réglage des fonctions de protection MicroLogic
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF OU D’ÉCHEC
DE DÉCLENCHEMENT
Seul un personnel qualifié peut effectuer les réglages
des protections.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Réglage d’une fonction de protection par commutateur rotatif
Vous pouvez utiliser un commutateur rotatif de réglage pour les fonctions de protection suivantes :
-
Seuils Ir et Isd pour les déclencheurs MicroLogic 5
-
Seuils Ir et Ig pour les déclencheurs MicroLogic 6
-
Seuils Ir et IΔn pour les déclencheurs MicroLogic 7 avec protection différentielle intégrée
L’action sur un commutateur entraîne simultanément les événements suivants :
-
Sélection de l’écran correspondant à la fonction de protection affectée au commutateur
-
Déverrouillage (éventuellement) du cadenas (l’interface de navigation est en mode de réglage des fonctions de protection)
-
Réglage de la fonction de protection affectée au commutateur à la valeur indiquée sur le commutateur et à l’écran.
Réglage d’une fonction de protection à l'aide du clavier
Le clavier permet d'effectuer un réglage fin de la fonction de protection sélectionnée :
-
La valeur de réglage ne peut pas excéder celle indiquée par le commutateur.
-
Tous les réglages des fonctions de protection sont accessibles depuis le clavier.
Pour faire défiler les écrans des fonctions de protection,
procédez par pressions successives de la touche
. Le défilement est
cyclique.
Pour parcourir les paramètres des fonctions de
protection, utilisez les touches de navigation
et
.
-
Utilisez la touche
pour sélectionner la
fonction à régler :-
Le pointeur haut indique la fonction sélectionnée.
-
Le pointeur bas indique la phase. Plusieurs pointeurs bas indiquent que le réglage est fait à la même valeur pour toutes les phases (sauf pour le réglage de la protection du neutre).
-
Le défilement est cyclique.
-
-
Réglez les fonctions de protection depuis le clavier à l'aide des touches
. Les pointeurs de navigation associés indiquent les possibilités de réglage :
Confirmation du réglage
La valeur de réglage au clavier d’une fonction de protection doit être :
-
validée par une première pression sur la touche
(le pictogramme clignote sur l’afficheur) -
puis confirmée en par une seconde pression sur la touche
(le texte de s’affiche pendant 2
secondes).
Exemple de préréglage d’une fonction de protection par commutateur
Le tableau suivant illustre le préréglage et le réglage du seuil de déclenchement Ir de la protection long retard sur un déclencheur MicroLogic 5.2 de calibre 100 A.
Appuyez sur la
touche
pour naviguer entre les
écrans de mesures.
Appuyez sur les touches de navigation
,
et
pour sélectionner l’écran
de mesure pour chacune des phases.
|
Etape |
Action |
Méthode |
Ecran |
|---|---|---|---|
|
1 |
Réglez le commutateur Ir à la valeur maximum (le cadenas se déverrouille automatiquement). Les pointeurs bas indiquent les trois phases (le réglage est identique sur chaque phase). |
||
|
2 |
Tournez le commutateur Ir jusqu'à la valeur immédiatement supérieure à la valeur souhaitée. |
||
|
3 |
Le préréglage est terminé :
|
||
|
4 |
Réglez la valeur exacte requise pour Ir à l'aide du clavier (par incréments de 1 A). |
||
|
5 |
Validez le réglage (le pictogramme clignote). |
||
|
6 |
Confirmez le réglage. La confirmation s'affiche pendant 2 secondes. |
||
Exemple de réglage d’une fonction de protection à l'aide du clavier
Le tableau suivant illustre le réglage de la temporisation de la protection long retard tr sur un déclencheur MicroLogic 5.2.
Appuyez sur la touche
pour faire défiler
les écrans.
Appuyez sur les touches de navigation
,
et
pour sélectionner l'écran pour chaque
phase.
Vérification du réglage des fonctions de protection
En mode de réglage des fonctions de protection, un réglage peut être une valeur relative.
En mode de lecture des fonctions de protection, le réglage est une valeur réelle (en ampères par exemple).
Ainsi, pour connaître la valeur réelle d’une fonction en cours de réglage en valeur relative avant de valider le réglage :
Exemple de vérification du réglage d'une fonction de protection
Le tableau suivant illustre à titre d'exemple la vérification du réglage du seuil de déclenchement Isd de la protection court retard sur un déclencheur MicroLogic 5.2 en cours de réglage :
|
Etape |
Action |
Méthode |
Ecran |
|---|---|---|---|
|
1 |
L’afficheur est en mode réglage sur la fonction Isd : |
– |
|
|
2 |
Verrouillez le réglage : |
||
|
3 |
Déverrouillez le réglage : |
AVERTISSEMENT