- Mesures en temps réel
Valeurs instantanées
Les déclencheurs MicroLogic :
-
Mesurent en temps réel et en valeur efficace :
-
Courant instantané pour chaque phase et le neutre (si présent),
-
Courant de défaut à la terre (déclencheur MicroLogic 6)
-
Courant de fuite à la terre (résiduel) (déclencheur MicroLogic 7)
-
-
Calculent en temps réel le courant de phase moyen
-
Déterminent les valeurs maximum et minimum de ces grandeurs électriques (courants de phase, du neutre, de terre et résiduel)
-
Mesurent en temps réel et en valeur efficace les tensions instantanées phase/phase et phase/neutre (si présent)
-
Calculent les grandeurs électriques associées à partir des valeurs efficaces des courants et des tensions :
-
Tension moyenne phase/phase et la tension moyenne phase/neutre (si présent)
-
des déséquilibres en courant
-
Déséquilibres en tension phase/phase et phase/neutre (si présent)
-
Indicateurs de qualité : fréquence, THD(I) et THD(V), et facteur de puissance FP et mesure du cos ϕ
-
-
Affichent les indicateurs de fonctionnement : quadrant et type de charge
-
Déterminer les valeurs maximum et minimum de ces grandeurs électriques
La méthode d'échantillonnage utilise les valeurs des courants et tensions harmoniques jusqu'au 15e ordre. La période d’échantillonnage est de 512 microsecondes.
Les valeurs des grandeurs électriques, mesurées ou calculées en temps réel, se mettent à jour toutes les secondes.
Réglage de la rotation de phase (déclencheurs MicroLogic 5 et 6)
Les courants de phase sont attribués par défaut aux pôles comme suit :
-
I1 : pôle de gauche
-
I2 : pôle médian
-
I3 : pôle de droite
Si les phases connectées aux pôles ne correspondent pas à l'affectation par défaut, vous pouvez modifier le réglage de rotation des phases dans les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 comme suit :
-
I3 : pôle de gauche
-
I2 : pôle médian
-
I1 : pôle de droite
-
A l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe).
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).
Mesure du courant neutre
Les déclencheurs MicroLogic à 4 ou 3 pôles avec option ENCT mesurent le courant neutre :
-
Pour un déclencheur tripolaire, le courant neutre est mesuré en ajoutant un transformateur de courant spécial sur le conducteur neutre. Pour plus d'informations sur ce transformateur, voir LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm - Catalogue.
-
Pour un déclencheur tétrapolaire, la mesure du courant de neutre est systématique.
La mesure du courant de neutre se fait de manière identique à celle des courants de phase.
Mesure du courant de défaut de terre
Le courant de défaut à la terre est calculé à l'aide des courants de phase, en fonction de la configuration du disjoncteur, comme indiqué dans le tableau ci-après.
|
Configuration du disjoncteur |
Courant de défaut à la terre Ig |
|---|---|
|
3P |
Ig = I1 + I2 + I3 |
|
4P |
Ig = I1 + I2 + I3 + IN |
|
3P + ENCT |
Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT) |
Mesure du courant de fuite à la terre (déclencheur MicroLogic 7)
Le courant de fuite à la terre est mesuré par un capteur intégré qui inclut les 3 phases ou les 3 phases et le neutre.
Mesure des tensions phase-neutre
Les déclencheurs MicroLogic à 4 pôles ou à 3 pôles avec option ENVT (déclencheurs MicroLogic 5 et 6) mesurent les tensions phase-neutre (ou ligne-neutre) V1N, V2N et V3N :
-
Pour un déclencheur tripolaire, il est nécessaire de :
-
Raccorder le fil de l’option ENVT au conducteur neutre.
-
Déclarer l'option ENVT option avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe) ou en envoyant une commande de réglage via le réseau de communication (protégé par mot de passe).
NOTE: L'option ENVT ne peut pas être configurée sur un déclencheur MicroLogic 7. -
-
Pour les déclencheurs tétrapolaires, la mesure des tensions phase/neutre est systématique.
La mesure des tensions phase/neutre est effectuée de la même manière que celle des tensions phase/phase.
Calcul du courant moyen et de la tension moyenne
Les déclencheurs MicroLogic calculent :
-
le courant moyen Imoy, moyenne arithmétique des courants à 3 phases :
-
les tensions moyennes :
Mesure des déséquilibres de phase en courant et en tension
Les déclencheurs MicroLogic calculent les déséquilibres en courant pour chaque phase (3 valeurs).
Le déséquilibre en courant est un pourcentage du courant moyen :
Les déclencheurs MicroLogic calculent :
-
les déséquilibres en tension phase/phase pour chaque phase (3 valeurs),
-
les déséquilibres en tension phase/neutre (si présente) pour chaque phase (3 valeurs).
Le déséquilibre en tension est exprimé en pourcentage par rapport à la valeur moyenne de la grandeur électrique (Vmoy) :
Valeurs maximales/minimales
Le déclencheur MicroLogic détermine en temps réel la valeur maximum (MAX) et la valeur minimum (MIN) atteintes par les grandeurs électriques suivantes, organisées en groupes pour la période en cours :
-
Courant : Courants de phase, neutre et résiduel, courants moyens et déséquilibres en courant
-
Tension : Tensions phase-phase et phase-neutre, tensions moyennes et déséquilibres en tension
-
Puissance : Puissance totale et puissance pour chaque phase (active, réactive, apparente et de distorsion)
-
Distorsion harmonique totale : distorsion harmonique totale THD pour le courant et la tension
-
Fréquence
-
Les valeurs maximum (MAXMAX) de tous les courants de phase et les valeurs minimum (MINMIN) de tous les courants de phase.
La période en cours pour un groupe commence à la dernière réinitialisation de l'une des valeurs maximum du groupe (voir détails ci-après).
Réinitialisation des valeurs maximum/minimum
Vous réinitialisez les valeurs maximum et minimum pour un groupe :
-
En envoyant une commande de réinitialisation via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
-
Sur l'afficheur FDM121 (protégé par mot de passe)
Vous réinitialisez les valeurs maximum et minimum dans un groupe à partir du clavier et à l'aide du menu pour les groupes suivants :
-
Courants
-
Tensions
-
Puissances
Seules les valeurs maximum sont affichées, mais la remise à zéro est effectuée pour les valeurs maximum et minimum.