DOCA0188FR-03

Sélectivité logique (ZSI)

Présentation

Utilisez la fonction de sélectivité logique (ZSI, zone selective interlocking) pour réduire les contraintes électrodynamiques sur les équipements lorsque vous utilisez la coordination sélective.

Principe de la fonction ZSI

La fonction ZSI améliore la coordination en en étant sélective quant à l'emplacement du défaut électrique. Un câble de signal relie les déclencheurs de disjoncteur installés et gère la temporisation de déclenchement du disjoncteur amont Q1 en fonction de l'emplacement du défaut électrique.

Les déclencheurs des disjoncteurs Q1 et Q2 ont les mêmes réglages de temporisation qu'avec la coordinationn sélective.

  • Si un défaut électrique se produit en aval du disjoncteur aval Q2 (diagramme 3), les déclencheurs des disjoncteurs Q1 et Q2 le détectent simultanément. Le déclencheur du disjoncteur Q2 envoie un signal de restriction au déclencheur du disjoncteur Q1, lequel reste réglé sur sa temporisation tsd. Le disjoncteur Q2 déclenche et élimine le défaut (instantanément si le disjoncteur Q2 n’est pas temporisé).

    Les autres utilisateurs en aval du disjoncteur Q1 restent alimentés, la disponibilité de l’énergie est optimisée.

  • Si un défaut électrique se produit en aval du disjoncteur Q1 (diagramme 4), le déclencheur du disjoncteur Q1 ne reçoit pas de signal de restriction de la part du déclencheur du disjoncteur Q2. De ce fait, la temporisation tsd est inhibée. Le disjoncteur Q1 déclenche et élimine instantanément le défaut sur l’installation.

    Les contraintes électrodynamiques créées par le courant de court-circuit sur l’installation sont réduites au minimum.

La fonction ZSI peut être utilisée pour optimiser la disponibilité de l’énergie (tout comme la coordination sélective) et réduire les contraintes électrodynamiques sur l’installation. La fonction ZSI s'applique à la protection court retard et à la protection contre les défauts à la terre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?