DOCA0188FR-03

Protection des départs-moteurs

Présentation

Les déclencheurs MicroLogic 6 E-M des disjoncteurs ComPacT NSX :

  • Assurent la protection des départs moteurs à démarrage direct (le départ-moteur à démarrage direct est le départ-moteur le plus utilisé)

  • Intègrent les protections de base (surcharge, court-circuit et déséquilibre de phase) du départ-moteur et des protections complémentaires et/ou des options spécifiques pour les applications moteur

  • Permettent la protection et la coordination des composants du départ-moteur conformes aux exigences des normes IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60947-4-1. Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.

Description

Les disjoncteurs ComPacT NSX équipés du déclencheur MicroLogic 6 E-M permettent de réaliser des départs-moteurs à deux appareils.

A Disjoncteur ComPacT NSX équipé d'un déclencheur MicroLogic 6 E-M

B Protection contre les courts-circuits

C Protection contre les surcharges

D Protection contre le courant de défaut à la terre

E Contacteur

F Option de module SDTAM

Etats de fonctionnement

Le déclencheur MicroLogic 6 E-M considère que l’application est en fonctionnement dès lors que le courant moteur dépasse 10 % du seuil Ir (dans le sens positif).

Deux états de fonctionnement sont définis :

  • Démarrage

  • Régime établi

Démarrage

Le déclencheur MicroLogic 6 E-M considère que l'application est à l'état de démarrage d'après les critères suivants :

  • Début : Dès que le courant moteur franchit 10 % du seuil Ir (dans le sens positif)

  • Fin : Dès que le seuil Id est franchi dans le sens négatif ou au maximum après une temporisation td définie comme suit :

    • Si la protection Démarrage long n’est pas activée (réglage usine), le seuil Id est égal à 1,5 x Ir et la temporisation td est égale à 10 s (paramètres non réglables).

      Le dépassement de la temporisation 10 s n’entraîne pas de déclenchement.

    • Si la protection Démarrage long est activée, le seuil Id seuil est égal à Ilong et la temporisation td est égale à tlong (paramètres réglables).

      Le dépassement de la temporisation tlong provoque le déclenchement de la protection Démarrage long.

NOTE: L'électronique de mesure du déclencheur MicroLogic filtre le régime subtransitoire (première pointe de courant de 20 ms environ à la fermeture du contacteur). Cette pointe de courant n’est donc pas prise en compte pour évaluer le franchissement du seuil Id.

Régime établi

Le déclencheur MicroLogic 6 E-M considère que l'application est en régime établi d'après les critères suivants :

  • Début : Dès la fin du régime de démarrage

  • Fin : Dès que le courant moteur franchit 10 % du seuil Ir dans le sens négatif

Diagramme de fonctionnement

Le diagramme suivant présente les deux régimes de fonctionnement d’une application moteur :

A Etat du disjoncteur ComPacT NSX (vert = position ON)

B Etat du contacteur (vert = position ON)

C Courant dans l'application moteur

Etats de fonctionnement :

D : Etat de démarrage

E : Régime établi (les états actifs sont en vert)

Fonctions de protection

La figure et le tableau suivants décrivent les fonctions de protection des des déclencheurs MicroLogic 6 E-M :

Elément

Paramètre

Description

Réglable

A

In

Plage de réglage du déclencheur : Réglage minimum/réglage maximum = calibre In du déclencheur

Non

B

Ir

Seuil de déclenchement de protection long retard

L

Oui

C

Cl

Classe de déclenchement de protection long retard

Oui

D

Isd

Seuil de déclenchement de protection court retard

S

Oui

E

tsd

Temporisation de protection court retard

Non

F

Ii

Seuil de déclenchement de protection instantanée

I

Non

G

Ig

Seuil de déclenchement de protection contre les défauts à la terre

G

Oui

H

tg

Temporisation de la protection contre les défauts à la terre

Oui

Iunbal

Seuil de déclenchement de la protection contre le déséquilibre de phase

Oui

tunbal

Temporisation de la protection contre le déséquilibre de phase

Oui

L’étude de chaque fonction est détaillée dans les pages suivantes.

Protections complémentaires

Le déclencheur MicroLogic 6 E-M intègre des fonctions de protection supplémentaires pour les applications moteur.

Protection

Activation par défaut

Réglage par défaut

Activation SDTAM

Protection Blocage rotor

OFF

Ijam : OFF, tjam : 5 s

Oui

Protection du moteur contre les sous-charges

OFF

Iund : OFF, t

und : 10 s

Oui

Protection du moteur contre le démarrage long

OFF

Ilong : OFF, tlong : 10 s

Non

Les protections complémentaires sont activées pour un régime de démarrage ou un régime établi ou dans les deux cas.

Configuration de la protection

Réglez les fonctions de protection :

  • Sur le déclencheur MicroLogic, à l'aide des commutateurs rotatifs et du clavier (selon la fonction de protection et de type MicroLogic).

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Déclenchement réflexe

En plus des fonctions de protection intégrées dans les déclencheurs MicroLogic, les disjoncteurs ComPacT NSX présentent une protection réflexe. Ce système coupe les courants de défaut très élevés en déclenchant mécaniquement l'appareil avec un piston actionné directement par la pression produite dans le disjoncteur par un court-circuit. Ce piston actionne le mécanisme d'ouverture, ce qui provoque un déclenchement ultra-rapide du disjoncteur.

Option de module SDTAM

La fonction de déclenchement avancé du module SDTAM permet de commander l’ouverture du contacteur 400 ms avant le déclenchement calculé du disjoncteur dans les cas suivants :

  • Protection long retard

  • Protection contre le déséquilibre de phase

  • Protection contre le blocage rotor

  • Protection du moteur contre les sous-charges

Le contacteur peut être refermé automatiquement ou manuellement en fonction du réglage du module SDTAM. Pour plus d'informations, consultez la documentation DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.

Exemple d'utilisation du module SDTAM

Les figures ci-après illustrent le fonctionnement de la protection Blocage rotor sans le module SDTAM (schéma I) et avec le module SDTAM (schéma II) :

1 Etat du disjoncteur ComPacT NSX

Blanc : Ouvert. Vert : Fermé. Noir : Déclenché

2 Etat du contacteur (contact SD dans la bobine du contacteur)

Blanc : Ouvert. Vert : Fermé

3 Courant moteur

4 Surveillance par la protection Blocage rotor

Blanc : Non active (régime de démarrage). Vert : Active (régime établi)

Analyse du fonctionnement

Le tableau suivant décrit le fonctionnement sans le module SDTAM (schéma I).

Evénement

Commentaires

A

Passage en régime établi du moteur de l’application.

Protection Blocage rotor activée.

B

Apparition d’un courant de surcharge sur l’application (par exemple, rotor freiné du fait d’une viscosité importante d’un fluide à mélanger)

La temporisation tjam de la protection Blocage rotor est actionnée dès que le courant moteur franchit le seuil Ijam.

C

Fin de la temporisation de la protection Blocage rotor

La protection Blocage rotor provoque le déclenchement du disjoncteur ComPacT NSX.

D

Remise en service manuelle de l’application après refroidissement du moteur et refermeture du disjoncteur.

Le tableau suivant décrit le fonctionnement avec le module SDTAM (schéma II).

Evénement

Commentaires

A

Identique au schéma I

B

Identique au schéma I

C

400 ms avant la fin de la temporisation de la protection Blocage rotor, le module SDTAM :

  • Commande l’ouverture du contacteur (sortie OUT2)

  • Envoie une indication de défaut (sortie OUT1)

Les deux sorties sont activées pendant une temporisation (réglable de 1 minute à 15 minutes).

D

Remise en service automatique du contacteur de l'application : la temporisation permet au moteur de refroidir.

Le module SDTAM peut être réglé sur la position OFF : l'application est remise en service manuellement (via la désactivation de l'alimentation du module SDTAM).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.