Protection court retard
Présentation
La protection court retard des déclencheurs MicroLogic 6 E-M6protège tous les types d'applications moteur contre les courants de court-circuit.
Principe de fonctionnement
La protection court retard est à temps défini. Elle peut être configurée comme seuil Isd.
Courbe de déclenchement :
Réglage de la protection court retard
Réglez le seuil Isd et la temporisation tsd :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Valeur de réglage du seuil Isd
La valeur de réglage du seuil Isd est un multiple de Ir.
La valeur de réglage par défaut du seuil Isd est 5 x Ir (valeur minimum).
La plage de réglages du seuil au clavier va de 5à 13 fois Ir. L’incrément est de 0,5 x Ir.
La plage de précision est de +/- 15 %.
Valeur de la temporisation tsd
La temporisation n'est pas réglable.
-
Le temps de maintien est de 20 ms.
-
Le temps maximum de coupure est de 60 ms.