DOCA0188FR-03

Description du module BSCM Modbus SL/ULP

Présentation

Le module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434220 est un module de contrôle d'état du disjoncteur qui peut être utilisé pour communiquer des données via :

  • Réseau de communication Modbus Serial Line

  • Réseau de communication ULP

Les données échangées sont les suivantes :

  • Etats OF et SDE du disjoncteur en provenance du module BSCM Modbus SL/ULP

  • Etat SD du disjoncteur en provenance du contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP ou du cordon NSX (le cas échéant)

  • Ordres de pilotage pour la commande électrique communicante (le cas échéant) : ouverture, fermeture et réarmement

  • Informations d'aide pour l'opérateur : stockage des 10 derniers événements

En cas de connexion à un déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7, le module BSCM Modbus SL/ULP donne accès aux données MicroLogic.

Le module BSCM Modbus SL/ULP peut être utilisé dans les modes suivants :

  • Mode Modbus SL seul

  • Mode Modbus SL et ULP

  • Mode ULP seul

Si le module BSCM Modbus SL/ULP est utilisé en mode Modbus SL seul ou en mode Modbus SL et ULP, les déclencheurs MicroLogic 5 ou 6 peuvent être utilisés pour :

IMPORTANT:
  • Les paramètres Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP peuvent être configurés sur les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 dont la version de micrologiciel est supérieure ou égale à 001.008.003.

  • Les paramètres Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP ne sont pas disponibles sur les déclencheurs MicroLogic 7

Pour plus d'informations sur le module BSCM Modbus SL/ULP, reportez-vous au document DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.

Description

  1. Port pour cordon BSCM Modbus SL

  2. Commutateur rotatif de sélection d'adresse Modbus

  3. Port pour la commande électrique communicante

  4. Voyant d’état ULP

  5. Voyant d’état Modbus

  6. Port pour déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

  7. Port pour cordon NSX ou contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP

  8. Contact OF

  9. Contact SDE

  10. Câble de raccordement du module BSCM Modbus SL/ULP au cordon NSX ou au contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP

  11. Câble de raccordement du module BSCM Modbus SL/ULP à un déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?