Mise à jour du micrologiciel
Introduction
The primary reason for updating the firmware of a MicroLogic trip unit is to obtain the latest MicroLogic features. If the latest MicroLogic features are not required, it is not mandatory to update the firmware of the MicroLogic trip unit and the Enerlin’X devices of the IMU.
Les fonctions de protection du déclencheur MicroLogic restent actives lors de la mise à jour du firmware.
Utilisez la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission pour toutes les mises à jour de firmware.
Pour plus d'informations sur la mise à jour du firmware, consultez les documents suivants :
-
DOCA0153EN ComPacT NSX - MicroLogic 5/6 Trip Unit - Firmware Release Notes
-
DOCA0154EN ComPacT NSX - MicroLogic 7 Trip Unit - Firmware Release Notes
-
DOCA0155EN MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History
Après avoir mis à jour le firmware du déclencheur MicroLogic, utilisez la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier la compatibilité de firmware entre les équipements de l'IMU. Le tableau Mise à niveau du firmware vous permet de diagnostiquer et d'identifier tous les problèmes d'incohérence entre les équipement de l'IMU. Il propose également des actions appropriées pour remédier aux incohérences détectées.
Vérification de la version du firmware
Vérifiez la version du firmware avec le logiciel EcoStruxure Power Commission.
Mise à jour du firmware à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission
| AVIS |
|---|
|
COUPURE D'ALIMENTATION
Le déclencheur MicroLogic doit être alimenté en continu pendant la mise à
jour du firmware.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Les conditions suivantes doivent être remplies pour mettre à jour le firmware à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :
-
La version la plus récente du logiciel EcoStruxure Power Commission doit être téléchargée et installée sur le PC.
-
Le PC doit être raccordé à une alimentation. Le mode Redondant doit être désactivé pour éviter toute interruption pendant la mise à jour.
-
Le PC doit être connecté à la prise de test MicroLogic via Service Interface ou l'interface de maintenance USB.
Le mot de passe Administrateur du déclencheur MicroLogic est nécessaire pour lancer la mise à jour du firmware MicroLogic. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne d'EcoStruxure Power Commission.