Alimentation des déclencheurs MicroLogic
Alimentation interne pour les déclencheurs MicroLogic 5 et 6
Les fonctions de protection et les fonctions de test des déclencheurs MicroLogic 5 et 6 fonctionnent avec le courant traversant les transformateurs de courant (CT) internes.
Lorsque le courant de charge est supérieur à 20 % du courant nominal In, l'alimentation en courant interne assure le fonctionnement complet du déclencheur MicroLogic. Cela inclut :
-
L'écran d'affichage et les voyants MicroLogic
-
Les fonctions de maintenance et de diagnostic
Pour fournir une alimentation au déclencheur MicroLogic 5 ou 6 lorsque la charge est inférieure à 20 % du courant nominal In et assurer le fonctionnement complet du déclencheur MicroLogic, il est possible d'utiliser l'une des alimentations optionnelles suivantes :
-
Alimentation 24 VCC externe raccordée en permanence au déclencheur MicroLogic
-
Alimentation raccordée temporairement à la prise de test du déclencheur MicroLogic :
-
Service Interface connecté à une alimentation
-
Interface de maintenance USB connectée à une alimentation ou à un PC
Alimentation interne pour déclencheurs MicroLogic 7 à protection différentielle intégrée
Les fonctions de protection et de test des déclencheurs MicroLogic Vigi 7 fonctionnent avec le courant traversant les transformateurs de courant (CT) internes et l'alimentation en tension interne.
Lorsque le courant de charge est inférieur à 20 % du courant nominal In, l'alimentation en tension interne fournit l'alimentation des fonctions minimales suivantes du déclencheur MicroLogic :
-
Fonctions de protection
-
Voyants LED de signalisation
-
Test de protection différentielle
Lorsque le courant de charge est supérieur à 20 % du courant nominal In, l'alimentation en courant interne assure le fonctionnement complet du déclencheur MicroLogic. En plus des fonctions minimales, cela inclut les fonctions suivantes :
-
L'écran d'affichage et les voyants de signalisation MicroLogic
-
Les fonctions de maintenance et de diagnostic
Pour assurer le fonctionnement complet déclencheur MicroLogic 7 lorsque la charge est inférieure à 20 % du courant nominal In, l'une des alimentations optionnelles suivantes peut être utilisée :
-
Alimentation 24 VCC externe raccordée en permanence au déclencheur MicroLogic
-
Alimentation raccordée temporairement à la prise de test du déclencheur MicroLogic :
-
Service Interface connecté à une alimentation
-
Interface de maintenance USB connectée à une alimentation ou à un PC
Alimentation 24 Vcc externe
L'alimentation 24 Vcc assure le fonctionnement des fonctions du déclencheur MicroLogic en toutes circonstances, y compris en cas de faible charge (inférieure à 20 %) et lorsque le disjoncteur est ouvert et non alimenté.
L'alimentation 24 Vcc est essentielle pour permettre au déclencheur MicroLogic d'afficher la cause du déclenchement.
L'alimentation 24 Vcc externe est fournie au déclencheur MicroLogic une fois qu'il est raccordé à un autre module du système ULP (par exemple, une interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur).
Lorsque le déclencheur MicroLogic n'est pas connecté à un module ULP, il peut être raccordé directement à une alimentation 24 Vcc externe à l'aide du bornier d'alimentation 24 Vcc en option.
Une seule alimentation 24 Vcc permet d'alimenter plusieurs déclencheurs MicroLogic ou autres modules ULP.
Alimentations 24 Vcc recommandées
Les alimentations 24 Vcc disponibles incluent les gammes Phaseo ABL8 et AD. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm - Catalogue.
|
Caractéristique |
Alimentation Phaseo ABL8 |
Alimentation AD |
|---|---|---|
|
Illustration |
||
|
Catégorie de surtension définie par la norme IEC 60947-1 |
Category II |
|
|
Tension d'alimentation d'entrée CA |
|
|
|
Tension d'alimentation d'entrée CC |
– |
|
|
Tenue diélectrique |
|
Entrée/sortie :
|
|
Température |
|
70 °C (158 °F) |
|
Courant de sortie |
3 A, 5 A ou 10 A |
1 A |
|
Ondulation |
200 mV crête à crête |
200 mV crête à crête |
|
Réglage de tension de sortie pour compensation de perte sur ligne |
24-28,8 Vcc |
22,8-25,2 VCC |
Consommation des modules ULP
Le tableau ci-dessous indique la consommation des modules ULP :
Pour plus d'informations sur les alimentations, consultez le document DOCA0093•• Système ULP (norme CEI) - Guide utilisateur.
Batterie de poche
Utilisez la batterie de poche pour fournir une alimentation temporaire au déclencheur MicroLogic.
La batterie de poche permet d'utiliser l'écran d'affichage et le clavier MicroLogic pour le réglage et l'affichage en cas de coupure de l'alimentation du déclencheur MicroLogic.
La batterie de poche peut être raccordée à l'aide du connecteur pour déclencheur (fourni avec la batterie) qu'il suffit de connecter à la prise de test du déclencheur MicroLogic.
Vérifiez le niveau de charge de la batterie de poche en faisant glisser le commutateur jusqu'à la position Test. La LED verte de la batterie s'allume pour indiquer son état.
Pour plus d'informations sur la batterie de poche, consultez le document DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Service Interface
Utilisez Service Interface pour fournir une alimentation temporaire pendant les périodes de réglage, de mise en service, de test et de maintenance.
Service Interface est connecté à la prise de test du déclencheur MicroLogic et à un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission.
Service Interface doit être alimenté en 24 Vcc via le port de l'adaptateur d'alimentation 24 V. Un adaptateur (110-230 Vcc vers 24 Vcc) est fourni avec Service Interface.
Pour plus d'informations sur Service Interface, consultez le document DOCA0170•• Service Interface - Guide utilisateur.
Interface de maintenance USB
Utilisez l'interface de maintenance USB pour fournir une alimentation temporaire pendant les périodes de réglage, de mise en service, de test et de maintenance.
L'interface de maintenance USB est connectée à la prise de test du déclencheur MicroLogic.
L'interface de maintenance USB doit être raccordée à l'alimentation secteur ou à un PC.
Pour plus d'informations sur l'interface de maintenance USB, consultez le document DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.