Communications des disjoncteurs
Présentation
Les disjoncteurs ComPacT NSX avec déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 peuvent être intégrés dans un réseau de communication à l'aide du protocole Modbus. Vous utilisez les données transmises par le réseau de communication pour assurer la supervision et la surveillance d'une installation.
La communication Modbus offre les possibilités suivantes :
-
Lecture à distance :
-
Etat du disjoncteur
-
Mesures
-
Informations d’aide à l’exploitation
-
-
Contrôle à distance du disjoncteur
Pour plus d'informations sur le réseau de communication Modbus, consultez la documentation DOCA0213•• ComPacT NSX - Guide de la communication Modbus.
Lecture à distance des états du disjoncteur
La lecture à distance de l'état du disjoncteur est accessible pour tous les disjoncteurs ComPacT NSX équipés d'un module BSCM Modbus SL/ULP. Les informations suivantes sont disponibles via le réseau de communication :
-
Position ouvert/fermé (OF)
-
Indicateur de déclenchement (SD)
-
Indicateur de défaut électrique (SDE)
Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Lecture à distance des mesures
Vous accédez à la lecture des mesures avec les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.
Pour plus d'informations sur les mesures, reportez-vous à la fonction de mesure.
Lecture à distance des informations d’aide à l’exploitation
Vous accédez à la lecture des informations d'aide à l'exploitation avec les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7. Les informations suivantes sont disponibles :
Contrôle à distance du disjoncteur
Le contrôle à distance du disjoncteur est possible pour tout disjoncteur équipé d'un déclencheur MicroLogic, d'un module BSCM Modbus SL/ULP et d'une commande électrique communicante. Les commandes suivantes sont disponibles via le réseau de communication :
-
Ouverture du disjoncteur
-
Fermeture du disjoncteur
-
Réarmement du disjoncteur
Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.