Protection du neutre
Présentation
La protection du neutre sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 protège tous les types d'applications de distribution électrique contre les courants de surcharge et de court-circuit.
Elle est disponible sur :
-
Déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 pour disjoncteurs 4 pôles
-
Déclencheurs MicroLogic 5 et 6 avec option ENCT pour disjoncteurs 3 pôles
Description
Normalement, la protection des phases protège le conducteur neutre (s'il est distribué et de même taille que les phases, c'est-à-dire un neutre complet).
Le neutre nécessite une protection spécifique dans les cas suivants :
-
Il présente une taille réduite par rapport aux conducteurs des phases
-
Des charges non linéaires générant des harmoniques de rang 3 (ou des multiples) sont installées
La coupure du neutre peut être nécessaire pour des raisons fonctionnelles (schéma multisource) ou de sécurité (travail hors tension)
En résumé, le conducteur neutre peut être :
-
Non distribué (disjoncteur tripolaire)
-
Distribué, non coupé et non protégé (disjoncteur tripolaire)
-
Distribué, non coupé mais protégé (disjoncteur tripolaire avec option ENCT)
-
Distribué, coupé et protégé (disjoncteur tétrapolaire)
Les déclencheurs de disjoncteur ComPacT NSX sont adaptés à tous les types de protection.
|
Disjoncteur |
Types possibles |
Protection du neutre |
|---|---|---|
|
Disjoncteur tripolaire |
3P, 3D |
Aucune |
|
Disjoncteur tripolaire avec option ENCT |
3P, 3D |
Aucune |
|
3P, 3D + N/2 |
Demi-neutre |
|
|
3P, 3D + N |
Neutre complet |
|
|
3P, 3D + OSN |
Neutre surdimensionné |
|
|
Disjoncteur tétrapolaire |
4P, 3D |
Aucune |
|
4P, 3D + N/2 |
Demi-neutre |
|
|
4P, 4D |
Neutre complet |
|
|
4P, 4D + OSN |
Neutre surdimensionné |
|
|
P : Pôle ; D : Déclencheur ; N : Protection du neutre |
||
Principe de fonctionnement
Les caractéristiques de la protection du neutre sont identiques à celles de la protection des phases :
-
Le seuil de déclenchement est proportionnel aux seuils de déclenchement des protections long retard Ir et court retard Isd.
-
Les valeurs de temporisation du déclenchement sont les mêmes que pour les protections long retard Ir et court retard Isd.
-
La protection instantanée est identique.
Réglage de la protection du neutre
Déclencheur tétrapolaire
Réglez le seuil IN :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Déclencheur tripolaire
Réglez la déclaration du neutre et le seuil de déclenchement IN :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Valeur de réglage de la protection du neutre
Les déclencheurs MicroLogic5, 6 et 7 intègrent la fonction OSN (Neutre surdimensionné) qui gère la protection du conducteur neutre en présence de courants harmoniques de rang 3 (et multiples de ceux-ci).
Le tableau suivant illustre les valeurs de réglage des seuils de déclenchement de la protection long retard du neutre et de la protection court retard du neutre en fonction de la valeur de la fonction IN/Ir :
|
Fonction IN/Ir |
Valeur du seuil long retard Ir(IN) |
Valeur du seuil court retard Isd(IN) |
|
|---|---|---|---|
|
OFF |
N/A |
N/A |
|
|
0.5 (1) |
Ir/2 |
Isd/2 |
|
|
1 |
Ir |
Isd |
|
|
(1) Pour le déclencheur MicroLogic 7 de calibre 40 A, le réglage IN/Ir à 0,5 n'est pas disponible. |
|||
Les valeurs de réglage de temporisation sont identiques pour les phases, la protection long retard du neutre et la protection court retard.
Le tableau ci-dessous détaille les valeurs de réglage des seuils de déclenchement des protections du neutre (réglées sur OSN) en fonction du réglage du seuil de déclenchement Ir de la protection des phases et du calibre In du déclencheur tétrapolaire :
|
Valeurs Ir/In |
Valeur du seuil long retard Ir(IN) |
Valeur du seuil court retard Isd(IN) |
|
|---|---|---|---|
|
Ir/In < 0,63 |
1,6 x Ir |
1,6 x Isd |
|
|
0,63 < Ir/In < 1 |
In |
In x Isd/Ir |
|
Sélection de l'option ENCT
L'option ENCT est un transformateur de courant neutre externe pour un déclencheur tripolaire MicroLogic 5 ou 6.
Le tableau suivant indique la référence de l'option ENCT installée en fonction de la valeur In du déclencheur MicroLogic ou du besoin de protection OSN :
|
Calibre In (A) |
Protection du neutre limitée à In |
Protection du neutre OSN > In |
|---|---|---|
|
40 |
LV429521 |
LV429521 |
|
100 |
LV429521 |
LV429521 |
|
160 |
LV430563 |
LV430563 |
|
250 |
LV430563 |
LV432575 |
|
400 |
LV432575 |
LV432575 |
|
630 |
LV432575 |
Non (1) |
|
(1) Pour le calibre 630 A, la fonction OSN est limitée à In (= 630 A). |
||
Installation de l'option ENCT
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Raccordez le conducteur neutre au primaire de l'option ENCT (bornes H1, H2). |
|
2 |
Retirez (le cas échéant) le cavalier entre les bornes T1 et T2 du déclencheur MicroLogic. |
|
3 |
Raccordez le secondaire de l’option ENCT (bornes T1, T2) aux bornes T1 et T2 du déclencheur MicroLogic. |
|
4 |
Déclarez l'option ENCT lors du réglage des fonctions de protection du déclencheur MicroLogic. |