Mode lecture
Lecture des mesures
Les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 et les déclencheurs MicroLogic 7 avec protection différentielle intégrée présentent les cinq mêmes touches de navigation. L'aspect de ces touches diffère, comme le décrit le tableau suivant :
Les exemples suivants utilisent les touches des déclencheurs MicroLogic 5 et 6 pour illustrer la navigation dans les modes de lecture et de réglage. La navigation s'effectue de la même manière pour les déclencheurs MicroLogic Vigi 7.
Exemple de lecture des mesures
Le tableau suivant indique les valeurs de lecture des 3 courants de phase, de la tension phase à phase V12 et de la puissance active totale (Ptot) :
|
Etape |
Action |
Méthode |
Ecran |
|---|---|---|---|
|
1 |
Sélectionner le mode lecture des mesures instantanées (la phase la plus chargée s’affiche). Lire la valeur du courant I2. |
||
|
2 |
Sélectionner la mesure de courant suivante : courant I3. Lire la valeur du courant I3. |
||
|
3 |
Sélectionner la mesure de courant suivante : courant I1. Lire la valeur du courant I1. |
||
|
4 |
Sélectionner la mesure de la tension phase-phase V12. Lire la valeur de la tension V12. |
||
|
5 |
Sélectionner la mesure de la puissance Ptot. Lire la puissance active Ptot. |
Lecture de compteur d'énergie
Les compteurs d’énergie changent d’unité de mesure automatiquement :
-
Pour l'énergie active Ep, affichage en kWh de 0 à 9999 kWh, puis en MWh
-
Pour l'énergie réactive Eq, affichage en kVARh de 0 à 9999 kVARh, puis en MVARh
-
Pour l'énergie apparente Es, affichage en kVAh de 0 à 9999 kVAh, puis en MVAh
Lorsque les énergies sont indiquées en MWh, en MkVARh ou en MVAh, les valeurs sont affichées sur 4 chiffres. Le déclencheur MicroLogic intègre la possibilité d'une lecture complète des compteurs d'énergie.
Lecture des valeurs d'énergie complètes
Le tableau suivant présente la lecture complète du compteur d'énergie active Ep.
|
Etape |
Valeur lue |
Action |
Méthode |
Ecran |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Courant dans la phase la plus lourdement chargée |
Sélectionner le mode Lecture et remise à zéro des compteurs d’énergie (affichage de l’écran principal). |
||
|
2 |
Energie avec option de remise à zéro |
Sélectionnez le compteur d'énergie active Ep. La valeur affichée est (dans l'exemple), ce qui correspond (approximativement) à 10 MWh +1300 kWh. |
||
|
3 |
Mesure d'énergie spécifique |
Spécifier la mesure. La valeur affichée est (dans l'exemple) : la valeur du compteur d'énergie totale est 11318 kWh. |
||
|
4 |
Affichage normal de l'énergie |
Revenir à l’affichage normal du compteur d’énergie. Le retour se fait automatiquement au bout de 5 minutes. |
Réinitialisation des compteurs d'énergie
Les compteurs d'énergie peuvent être
réinitialisés avec le cadenas verrouillé
ou déverrouillé
.
|
Etape |
Valeur lue |
Action |
Méthode |
Ecran |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Courant dans la phase la plus lourdement chargée |
Sélectionner le mode de lecture des mesures et de remise à zéro des compteurs d’énergie (affichage de l’écran principal). |
||
|
2 |
Energie avec option de remise à zéro |
Sélectionner le compteur d’énergie à remettre à zéro. |
||
|
3 |
Option de remise à zéro allumée |
Valider la remise à zéro. Le pictogramme clignote. |
||
|
4 |
OK |
Confirmer la réinitialisation. La confirmation s'affiche pendant 2 secondes. |
Réinitialisation des valeurs de pic de demande
Il est possible de réinitialiser
les valeurs de pic de demande avec le cadenas verrouillé
ou déverrouillé
.
|
Etape |
Valeur lue |
Action |
Méthode |
Ecran |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ecran principal |
Sélectionner le mode de lecture et remise à zéro des valeurs de pic de demande (affichage de l’écran principal). |
||
|
2 |
Affichage du pic de demande (maximètre) et de l'option de remise à zéro. |
Sélectionner le maximètre à remettre à zéro. |
||
|
3 |
Option de remise à zéro allumée |
Valider la remise à zéro. Le pictogramme clignote. |
||
|
4 |
OK |
Confirmer la réinitialisation. La confirmation s'affiche pendant 2 secondes. |
Lecture des fonctions de protection
La sélection d'une fonction de protection se fait à
l'aide de la touche
. Cette sélection n'est
possible qu’en mode Lecture, c’est-à-dire
lorsque le cadenas est verrouillé.
-
Le défilement est cyclique.
-
Le pointeur haut indique la fonction de protection sélectionnée.
Pour les fonctions de protection du neutre, le pointeur bas désignant remplace le pointeur haut.
Exemple de lecture pour la fonction de protection
Lecture des valeurs de réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard Ir, de la temporisation tr et du seuil de déclenchement de la protection court retard Isd :
|
Etape |
Valeur lue |
Action |
Méthode |
Ecran |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Valeur du seuil de déclenchement Ir de la protection long retard en ampères |
Sélectionner le mode de lecture des fonctions de protection (affichage de l’écran principal). La valeur du seuil de déclenchement Ir de la protection long retard est affichée en ampères. |
||
|
2 |
Valeur de temporisation tr de la protection long retard en secondes |
Sélectionner la temporisation tr de la protection long retard. La valeur de la temporisation tr de la protection long retard est affichée en secondes. |
||
|
3 |
Valeur du seuil de déclenchement Isd de la protection court retard en ampères |
Sélectionner le seuil de déclenchement Isd de la protection court retard La valeur du seuil de déclenchement Isd de la protection court retard est affichée en ampères. |
Lecture de l'état du neutre (déclencheur tripolaire)
Le mode lecture de l'état neutre est dédié à cette fonction.
La navigation est de ce fait réduite à la touche
.
|
Etape |
Valeur lue |
Action |
Méthode |
Ecran |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
L'état neutre est affiché. |
Sélectionnez le mode mesure de l'état neutre. La valeur de l'état neutre s’affiche :
|
Lecture des paramètres du module BSCM Modbus SL/ULP (déclencheurs MicroLogic 5/6 uniquement)
Pour les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 uniquement,
il est possible de lire les paramètres du module BSCM Modbus SL/ULP en appuyant pendant cinq secondes sur la
touche
.
Il n'est pas nécessaire de déverrouiller les paramètres à l'aide du microswitch de verrouillage/déverrouillage pour lire les paramètres du module BSCM Modbus SL/ULP.
Des pressions successives sur la touche
permettent de faire défiler
les écrans de réglage.
Le défilement est cyclique.
Les paramètres suivants du module BSCM Modbus SL/ULP peuvent être lus :
-
L'adresse Modbus
-
Le débit en bauds
-
La parité