Protection instantanée
Présentation
La protection instantanée des déclencheurs MicroLogic 6 E-M protège tous les types d'applications moteur contre les courants de court-circuit de très forte intensité.
Principe de fonctionnement
La protection instantanée est fixe : la valeur du seuil est déterminée par le calibre du déclencheur. La protection est instantanée.
Courbe de déclenchement :
Valeur du seuil Ii
La valeur du seuil de déclenchement Ii est directement déterminée par le calibre In du déclencheur et est exprimée en multiples de In.
Valeur de seuil Ii selon le calibre In du déclencheur MicroLogic (plage de précision +/- 10 %).
|
Calibre In (A) |
25 |
50 |
80 |
150 |
220 |
320 |
500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seuil de la protection instantanée (A) |
425 |
750 |
1200 |
2250 |
3300 |
4 800 |
7500 |
Le temps de maintien est de 0 ms.
Le temps maximum de coupure est de 30 ms.