Protection Blocage rotor
Présentation
La protection Blocage rotor assure un complément de protection pour :
-
Détecter le surcouple.
-
Surveiller les dysfonctionnements mécaniques.
-
Détecter plus rapidement les dysfonctionnements sur des machines pour lesquelles le moteur est surdimensionné.
Exemples de machines présentant un risque élevé de blocage : convoyeurs, broyeurs et malaxeurs, ventilateurs, pompes et compresseurs.
Description
La protection Blocage rotor compare la valeur du courant moyen du moteur Iavg à la valeur de réglage du seuil de protection Ijam. Si le courant moyen du moteur Iavg dépasse le seuil Ijam, la temporisation de protection tjam s’enclenche.
Par défaut, la protection Blocage rotor n'est pas active.
Après le réglage de la fonction, la protection Blocage rotor est :
-
Activée en régime établi.
-
Désactivée durant le démarrage.
Principe de fonctionnement
-
Diagramme Ι : Le courant moyen du moteur Iavg ne tombe pas sous le seuil de déclenchement de la protection Ijam avant la fin de la temporisation tjam (rotor bloqué). Déclenchements de la protection Blocage rotor :
-
A : Protection activée (passage en régime établi).
-
B : Activation de la temporisation de la protection dès le franchissement du seuil.
-
C : Déclenchement de la protection à la fin de la temporisation.
-
-
Diagramme ΙΙ : Le courant moyen du moteur Iavg retombe et reste en dessous de la protection Ijam avant la fin de la temporisation tjam (surcharge occasionnelle). La protection Blocage rotor ne se déclenche pas :
-
B : Activation de la temporisation de la protection dès le franchissement du seuil.
-
D : Protection désactivée.
-
Réglage de la protection
Définissez le seuil Ijam et la temporisation tjam :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Valeur de réglage du seuil Ijam
La valeur de réglage du seuil Ijam est un multiple de Ir.
La plage de réglages du seuil au clavier va de 1 à 8 fois Ir. L’incrément est de 0,1 fois Ir. La valeur de réglage par défaut est OFF : protection inactive.
La plage de précision est de +/- 10 %.
Valeur de réglage de la temporisation tjam
La valeur de réglage de la temporisation tjam est définie en secondes.
La plage de réglage de la temporisation tjam va de 1 à 30 s. L’incrément est de 1 s. La valeur de réglage par défaut est 5 s.