DOCA0188FR-03

Protection du moteur contre le démarrage long

Présentation

La protection Démarrage long assure une protection supplémentaire :

  • Pour machines à risque de démarrage difficile :

    • machines à forte inertie

    • machines à fort couple résistant

    • machines avec charge fluctuante à partir d'un régime établi

    Exemples de machines présentant un risque important de démarrage difficile : ventilateurs, compresseurs.

  • Pour éviter les démarrages à vide :

    • Charge non présente

    • Machines surdimensionnées pour l’application.

Description

La protection Démarrage long est activée dès que le courant moteur moyen Iavg dépasse 10 % de la valeur de réglage Ir : la temporisation de la protection tlong s’enclenche. La protection Démarrage long compare la valeur du courant moyen du moteur Iavg à la valeur de réglage du seuil de protection Ilong.

Par défaut, la protection Démarrage long n'est pas active.

Après le réglage de la fonction, la protection Démarrage long est :

  • Active durant le démarrage

  • Désactivée en régime établi

Principe de fonctionnement (démarrage difficile)

Au démarrage, le courant moyen du moteur Iavg dépasse le seuil Ilong de protection Démarrage long. La protection reste activée tant que la valeur du courant moyen Iavg n’est pas retombée au-dessous du seuil Ilong.

1 Courant moteur

2 Activation de la temporisation tlong de la protection Démarrage long

Blanc : Protection non active. Vert : Protection active

La courbe peut évoluer de différentes façons :

  • Diagramme Ι : Le courant moyen Iavg du moteur n’a pas chuté en dessous du seuil d’activation Ilong avant la fin de la temporisation tlong (démarrage avec charge trop importante). Déclenchement de la protection Démarrage long :

    • A : Activation de la temporisation de la protection (dépassement du seuil de 10 % de Ir).

    • B : Déclenchement de la protection à la fin de la temporisation.

  • Diagramme ΙΙ : La valeur du courant moyen Iavg retombe au-dessous du seuil Ilong avant la fin de la temporisation tlong (démarrage correct). La protection Démarrage long ne se déclenche pas :

    • A : Activation de la temporisation de la protection (dépassement du seuil de 10 % de Ir).

    • D : Désactivation de la protection.

Principe de fonctionnement (démarrage à vide)

Au démarrage, le courant moyen du moteur Iavg ne dépasse pas le seuil Ilong de protection Démarrage long. La protection reste active tant que la valeur moyenne du courant Iavg n’est pas repassée en dessous de 10% de la valeur du réglage Ir.

1 Courant moteur

2 Activation de la temporisation de la protection Démarrage long

Blanc : Protection non active. Vert : Protection active

Diagramme III : Le courant du moteur n'est pas retombé au-dessous de 10 % du réglage de Ir avant la fin de la temporisation tlong : la protection Démarrage long se déclenche.

  • A : Activation de la temporisation de la protection (le seuil de 10 % de Ir est dépassé)

  • B : Déclenchement de la protection à la fin de la temporisation

Si le courant moteur repasse au dessous de 10 % de la valeur du réglage Ir avant la fin de la temporisation tlong de la protection (par exemple à l’ouverture du contacteur), la protection Démarrage long ne se déclenche pas.

NOTE: L'électronique de mesure du déclencheur MicroLogic filtre le régime subtransitoire (première pointe de courant de 20 ms environ à la fermeture du contacteur). Cette pointe de courant n’est donc pas prise en compte pour évaluer le franchissement du seuil Ilong.

Configuration de la protection

Les réglages du seuil de déclenchement Ilong et de la temporisation tlong sont accessibles uniquement :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Valeur de réglage du seuil Ilong

La valeur de réglage du seuil Ilong est un multiple de Ir.

La plage de réglage du seuil va de 1 à 8 fois Ir. L’incrément est de 0,1 fois Ir. Le réglage d'usine est OFF : protection inactive.

La plage de précision est de +/- 10 %.

Valeur de réglage de la temporisation tlong

La valeur de réglage de la temporisation tlong est définie en secondes.

La plage de réglage de la temporisation tlong va de 1 à 200 s. L’incrément est de 1 s. La valeur du réglage d'usine est 10 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?