DOCA0188FR-03

Exemples d’utilisation des alarmes

Présentation

Vous utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour sélectionner les éléments suivants :

  • Grandeur à surveiller

  • Réglages des fonctions d'alarme

Condition de valeur excessive

Les alarmes sur condition de valeur excessive sont dédiées à la surveillance :

  • des surtensions

  • du déséquilibre de phase (déclencheur MicroLogic 6 E-M)

  • des surintensités

  • des surfréquences

  • des déséquilibres en courant

  • des dépassements de puissance

  • des dépassements de distorsion harmonique totale (THD)

La valeur du seuil de désactivation est obligatoirement inférieure à celle du seuil d’activation.

Condition de valeur insuffisante

La valeur du seuil de désactivation est obligatoirement supérieure celle du seuil d’activation.

Les alarmes sur condition de valeur insuffisante sont dédiées à la surveillance :

  • des sous-tensions

  • des sous-charges (déclencheur MicroLogic 6 E-M)

  • des sous-fréquences

Alarmes sur condition d’égalité

Les mesures associées aux alarmes sur condition d’égalité correspondent à un état de la charge :

  • Quadrant de fonctionnement

  • Puissance réactive inductive ou capacitive

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?