Description du déclencheur MicroLogic 7 avec protection différentielle intégrée
Présentation
Le déclencheur électronique MicroLogic Vigi 7 existe en deux versions pour la détection des fuites à la terre :
-
La version Déclenchement se déclenche lorsqu'une fuite à la terre est détectée.
-
La version Alarme mesure le courant de fuite et indique un défaut de fuite à la terre sur l'écran d'affichage.
Lorsque le contact de signalisation SDx est présent, il signale un défaut de fuite à la terre de manière distante.
Face avant du déclencheur
Utilisez l'écran d'affichage et le clavier du déclencheur pour régler les options de ce dernier et vérifier les mesures du système. Reportez-vous aux principes de navigation pour plus d'informations.
Face avant d'un déclencheur MicroLogic Vigi 7 (version Déclenchement) :

A Voyants de signalisation
B Commutateurs rotatifs pour le préréglage des fonctions de protection, microswitch pour le verrouillage du réglage et bouton T pour tester la protection différentielle
C Ecran LCD
D Clavier de navigation
E Prise de test
F Commutateur diélectrique
Voyants de signalisation
Les voyants LED de signalisation indiquent l'état opérationnel du déclencheur.

A Le voyant Ready (vert) clignote lentement lorsque les fonctions de protection standard du déclencheur électronique sont opérationnelles.
B Le voyant de pré-alarme de surcharge (orange) s’allume lorsque la charge dépasse 90 % du réglage Ir.
C Le voyant d'alarme de surcharge (rouge) s'allume lorsque la charge dépasse 105 % du réglage Ir.
Commutateurs de réglage, microswitch et bouton de test
La face avant du déclencheur présente deux commutateurs rotatifs permettant de prérégler les fonctions de protection, un microswitch permettant de verrouiller/déverrouiller les réglages de protection et un bouton de test permettant de tester la protection différentielle.
Ecran LCD
L'écran
LCD fournit les informations nécessaires pour utiliser le déclencheur.
La liste des fonctions de protection varie en fonction du type de
déclencheur MicroLogic. 
Rétroéclairage de l'écran LCD
Lorsque le déclencheur MicroLogic est alimenté par une source 24 VCC externe, son afficheur présente un rétroéclairage blanc qui est :
-
de faible intensité en permanence,
-
de forte intensité durant 1 minute après l'activation d'une touche du clavier.
Le rétroéclairage de l'écran est :
-
désactivé lorsque la température dépasse 65 °C (149 °F)
-
réactivé dès que la température redescend au-dessous de 60 °C (140 °F)
Sur les déclencheurs alimentés par la batterie de poche, l'afficheur n'est pas rétroéclairé.
Clavier de navigation
Le clavier de navigation comprend 5 touches.
Prise de test
Les déclencheurs MicroLogic disposent d'une prise de test spécifique pour les opérations de maintenance.
Utilisez la prise de test pour :
-
Connecter une batterie de poche en vue de tester localement le déclencheur MicroLogic
-
Connecter Service Interface en vue de tester, régler le déclencheur MicroLogic, mettre à jour le micrologiciel MicroLogic ou pour effectuer des diagnostics d'installation à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Connecter l'interface de maintenance USB :
-
Pour le test push-to-trip ou les diagnostics d’installation avec l’interface de maintenance USB autonome
-
Pour les tests et les diagnostics d'installation, le réglage du déclencheur MicroLogic, la mise à jour du micrologiciel MicroLogic avec l'interface de maintenance USB connectée à un PC
-
Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Commutateur diélectrique
Le commutateur diélectrique déconnecte des phases l'alimentation du déclencheur. Il est utilisé pour effectuer un test diélectrique de panneau.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du commutateur diélectrique, reportez-vous à la documentation DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.