Indicateurs de maintenance
Compteurs du module BSCM Modbus SL/ULP
Les compteurs intégrés au module BSCM Modbus SL/ULP génèrent des informations relatives aux opérations des contacts secs. Ces contacts secs qualifient :
Compteurs des déclencheurs MicroLogic
Vous accédez aux compteurs de maintenance intégrés dans le déclencheur MicroLogic à l'aide du réseau de communication.
-
Des compteurs sont affectés à chaque type de protection :
-
Protection long retard
-
Protection court retard
-
Protection instantanée
-
Protection contre les défauts à la terre
-
Protection différentielle
-
Protection du moteur contre les blocages
-
Protection contre le déséquilibre de phase
-
Protection du moteur contre le démarrage long
-
Protection du moteur contre les sous-charges
-
-
Dix compteurs sont affectés aux alarmes associées aux mesures. Ces compteurs se réinitialise si l’alarme est reconfigurée.
-
Un compteur indique le nombre d’heures de fonctionnement. Ce compteur est mis à jour toutes les 24 heures.
-
Quatre compteurs sont affectés au profil de charge : Chaque compteur comptabilise le nombre d'heures de fonctionnement par tranche de taux de charge (par exemple, un compteur indique le nombre d'heures de fonctionnement pour la tranche de 50 à 79 % de In).
-
Six compteurs sont affectés au profil de température. Chacun d'eux compte le nombre d'heures de fonctionnement par tranche de température (par exemple, un compteur indique le nombre d'heures de fonctionnement pour la tranche de 60 à 74 °C (60 à 165 °F)).
-
Utilisez les compteurs de maintenance pour entrer des informations quantitatives concernant les opérations effectuées sur le déclencheur MicroLogic (comme le nombre de tests du bouton-poussoir de déclenchement) ou l'état du déclencheur MicroLogic (comme le nombre d'écrans ou d'opérations de verrouillage/déverrouillage des réglages de protection).
-
Un compteur indique en pourcentage le taux d’usure des contacts du disjoncteur. Lorsque ce taux atteint 100 %, il faut changer les contacts.