État du voyant
Indicateur local
Le nombre et la signification des LED dépendent du type de déclencheur MicroLogic.
|
Type de déclencheur MicroLogic |
Description |
|---|---|
|
|
|
Fonctionnement du voyant Ready
Le voyant Ready (vert) clignote lentement lorsque les fonctions de protection standard du déclencheur électronique sont opérationnelles. Il indique que le déclencheur fonctionne correctement.
Pour les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 : le voyant Ready clignote à une valeur égale à la somme des courants du disjoncteur pour chaque phase et le neutre au-dessus d'une valeur limite. Cette valeur limite est indiquée au-dessus du voyant Ready, en face avant du déclencheur MicroLogic.
Le tableau ci-dessous illustre sur exemples la comparaison des courants phase et neutre avec la valeur limite d’activation du voyant Ready.
|
Déclencheur MicroLogic 5.2, calibre 40 A, 3 pôles |
Déclencheur MicroLogic 5.3, calibre 400 A, 4 pôles |
|---|---|
|
La valeur limite est de 15 A. |
La valeur limite est de 50 A. |
|
Cette valeur limite peut être :
|
Cette valeur limite peut être :
|
Le déclencheur MicroLogic 7 avec protection différentielle intégrée dispose d'une alimentation en tension interne (en plus de l'alimentation fournie par les transformateurs de courant) pour alimenter la protection différentielle même lorsque la demande en courant est faible. La LED Ready clignote quelle que soit la charge, indiquant que les fonctions de protection standard sont opérationnelles.
Fonctionnement des LED de préalarme et d’alarme (protection distribution électrique)
Les signalisations de préalarme (LED orange) et d' alarme (LED rouge) sont déclenchées dès que la valeur du courant d’une des phases dépasse respectivement 90 % et 105 % du réglage du seuil Ir.
-
Préalarme
Le dépassement du seuil de pré-alarme fixé à 90 % de Ir n'a pas d'effet sur la protection long retard.
-
Alarme
Le dépassement du seuil d'alarme fixé à 105 % de Ir active la protection long retard avec une temporisation de déclenchement qui dépend :
-
de la valeur du courant dans la charge,
-
du réglage de la temporisation tr
-
Fonctionnement des LED d’alarme (protection moteur)
La signalisation d'alarme (LED rouge) est déclenchée dès que la valeur de l’image thermique du moteur dépasse 95 % du réglage du seuil Ir.
Le franchissement du seuil de 95 % de Ir est une alarme de température : la protection long retard n'est pas activée.