Mesure de l'énergie
Présentation
Le déclencheur MicroLogic calcule les différents types d'énergie à l'aide de compteurs et fournit les valeurs suivantes :
-
Energie active Ep, énergie active fournie EpOut et énergie active consommée EpIn
-
Energie réactive Eq, énergie réactive fournie EqOut et énergie réactive consommée EqIn
-
Energie apparente Es
Les valeurs des énergies sont indiquées en consommation horaire. Elles se mettent à jour toutes les secondes. Les valeurs sont enregistrées dans une mémoire non volatile toutes les heures.
Principe de calcul des énergies
Par définition
-
L’énergie est l’intégration de la puissance instantanée sur une période T :
-
La valeur de la puissances instantanée active P et de la puissance réactive Q peut être positive (puissance consommée) ou négative (puissance fournie) selon le quadrant de fonctionnement.
-
La valeur de la puissance apparente S est toujours comptée positivement.
Compteurs d'énergie partielle
Pour chaque type d’énergie, active ou réactive, un compteur d’énergie partielle consommée et un compteur d’énergie partielle fournie calculent l’énergie accumulée en s’incrémentant toutes les secondes :
-
de la contribution de la puissance instantanée consommée pour le compteur d’énergie consommée
-
de la contribution en valeur absolue de la puissance fournie pour le compteur d’énergie fournie (la puissance fournie est toujours comptée négativement)
Le calcul est initialisé par la dernière action de réinitialisation.
Compteurs d'énergie
A partir des compteurs d’énergie partielle et pour chaque type d’énergie, active ou réactive, un compteur d’énergie fournit les mesures suivantes toutes les secondes :
-
Energie absolue, en effectuant la somme des énergies consommées et fournies. Le mode d’accumulation de l’énergie est absolu.
-
Energie signée, en calculant la différence entre les énergies consommées et les énergies fournies. Le mode d’accumulation de l’énergie est signé.
L’énergie apparente Es est toujours comptée positivement.
Choix du calcul de l’énergie
Le choix du calcul est déterminé par les informations recherchées :
-
La valeur absolue de l’énergie ayant traversé les pôles d’un disjoncteur ou les câbles d’une installation électrique est un paramètre pertinent pour la maintenance d’une installation.
-
Les valeurs signées de l’énergie fournie et de l’énergie consommée sont nécessaires au calcul du coût financier d’une installation.
Par défaut, le mode d’accumulation d’énergie absolue est paramétré.
Ce réglage peut être modifié :
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Réinitialisation des compteurs d’énergie
Vous pouvez réinitialiser les compteurs d'énergie avec :
-
Le réseau de communication (protégé par mot de passe)
-
L'afficheur FDM121
-
Une entrée du module IO
Il existe deux compteurs d’accumulation d’énergie active supplémentaires (EpIn et EpOut) que l’on ne peut pas remettre à zéro.