Courants harmoniques
Origine et effets des harmoniques
La présence d'un grand nombre de charges non linéaires sur un réseau électrique crée un niveau élevé de courants harmoniques dans ce réseau.
Ces courants harmoniques :
-
déforment les ondes de courants et de tensions,
-
dégradent la qualité de l’énergie distribuée
Si les distorsions sont importantes, elles peuvent entraîner :
-
des dysfonctionnements, voire des dégradations des équipements alimentés,
-
des échauffements intempestifs des équipements et des conducteurs,
-
une sur-consommation
Ces différents problèmes augmentent les coûts d'installation et d'exploitation du système. Il est donc nécessaire de bien gérer la qualité de l’énergie.
Définition d’un harmonique
Un signal périodique est une superposition des éléments suivants :
-
Signal sinusoïdal d’origine à la fréquence fondamentale (par exemple, 50 Hz ou 60 Hz)
-
Signaux sinusoïdaux dont les fréquences sont des multiples de la fréquence fondamentale, appelés harmoniques
-
Tout composant CC
Ce signal périodique se décompose en une somme de
termes : 
où :
-
y0: Valeur de la composante CC
-
yn: Valeur efficace de l'harmonique de rang n
-
ω : Pulsation de la fréquence fondamentale
-
ϕn: Déphasage de la composante harmonique n
Courants et tensions efficaces
Les déclencheurs MicroLogic affichent les valeurs efficaces des courants et des tensions.
Niveau d’harmoniques acceptable
Différentes normes et réglementations définissent les niveaux d'harmoniques acceptables :
-
Norme de compatibilité électromagnétique adaptée aux réseaux publiques en basse tension : IEC/EN 61000‑2‑2
-
Normes de compatibilité électromagnétique :
-
Pour des charges inférieures à 16 A : IEC/EN 61000-3-2
-
Pour des charges supérieures à 16 A : IEC/EN 61000-3-4
-
-
Recommandations des distributeurs d’énergie applicables aux installations
Des études internationales ont permis d'identifier les valeurs typiques des harmoniques à ne pas dépasser.
Le tableau suivant indique les valeurs typiques des harmoniques en tension en pourcentage de :
|
Harmoniques impaires non multiples de 3 |
Harmoniques impaires multiples de 3 |
Harmoniques paires |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rang (n) |
Valeur en % de V1 |
Rang (n) |
Valeur en % de V1 |
Rang (n) |
Valeur en % de V1 |
|
5 |
6% |
3 |
5% |
2 |
2% |
|
7 |
5% |
9 |
1,5% |
4 |
1% |
|
11 |
3,5% |
15 |
0,3% |
6 |
0,5% |
|
13 |
3% |
>15 |
0,2% |
8 |
0,5% |
|
17 |
2% |
– |
– |
10 |
0,5% |
|
> 19 |
1,5% |
– |
– |
>10 |
0,2% |