Protection contre les défauts à la terre
Présentation
La protection contre les défauts à la terre des déclencheurs MicroLogic 6 protège tous les types d'applications de distribution électrique contre les courants de défaut à la terre dans le système TN-S.
Pour plus d'informations sur les courants de défaut à la terre, consultez le document DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Principe de fonctionnement
La protection contre les défauts à la terre est à temps défini :
-
Elle inclut la possibilité d'une fonction courbe à temps inverse I2t.
-
Elle est définie par un seuil de déclenchement Ig et une temporisation tg.
Réglage de la protection de défaut à la terre
Réglez le seuil de déclenchement Ig :
-
Avec le commutateur rotatif Ig du déclencheur MicroLogic 6 pour prérégler la valeur et avec le clavier pour ajuster le réglage
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Réglez la temporisation tg :
-
Avec le clavier sur le déclencheur MicroLogic 6
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Le réglage de la temporisation tg inclut l'activation/la désactivation de la fonction I2t.
Valeurs de réglage du seuil Ig
La valeur du seuil Ig est un multiple de In.
La valeur par défaut du seuil de déclenchement Ig est égale à la valeur minimale lue sur le commutateur rotatif :
-
0,40 x In pour les déclencheurs de calibre 40 A
-
0,20 x In pour les déclencheurs de calibre > 40 A
La protection contre les défauts à la terre peut être désactivée en réglant le commutateur rotatif Ig sur la position OFF.
La protection contre les défauts à la terre peut être réactivée même si le sélecteur Ig est sur la position OFF :
-
Par le réglage fin au clavier
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Les tableaux ci-après précisent les valeurs de préréglage par commutateur et les plages de valeurs du réglage fin au clavier.
Au clavier, l'incrément est de 0,05 x In.
Pour les déclencheurs de calibre 40 A
|
Type de réglage |
Valeur ou plage de réglages (x In) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Préréglage par commutateur rotatif |
0,40 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
0,90 |
1 |
OFF |
|
Plage de réglage au clavier |
0,40 |
0,40 |
0,4-0,5 |
0,4-0,6 |
0,4-0,7 |
0,4-0,8 |
0,4-0,9 |
0,4-1 |
0,4–1 + OFF |
Pour les déclencheurs de calibre supérieur à 40 A
|
Type de réglage |
Valeur ou plage de réglages (x In) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Préréglage par commutateur rotatif |
0,20 |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
1 |
OFF |
|
Plage de réglage au clavier |
0,20 |
0,2-0,3 |
0,2-0,4 |
0,2-0,5 |
0,2-0,6 |
0,2-0,7 |
0,2-0,8 |
0,2-1 |
0,2–1 + OFF |
La plage de précision est de +/- 10 %.
Valeurs de réglage de la temporisation tg
La valeur de réglage de la temporisation tg est définie en secondes. Les temps de maintien et de coupure sont définis en millisecondes.
La valeur par défaut de la temporisation tg est 0 s avec I2t OFF.
Le tableau suivant indique les valeurs de réglage de la temporisation tg en secondes (s) selon que la fonction I2t est active (I2t ON) ou inactive (I2t OFF). Les temps de maintien et de coupure associés sont indiqués en millièmes de seconde (ms).
|
Fonction |
Valeur de réglage |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
tg avec I2t OFF (s) |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
tg avec I2t ON (s) |
– |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
Temps de maintien (ms) |
20 |
80 |
140 |
230 |
360 |
|
Temps maximum de coupure (ms) |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |
Fonction courbe à temps inverse I2t
La fonction courbe à temps inverse I2t de la protection contre les défauts à la terre fonctionne de la même manière que la fonction courbe à temps inverse I2t de la protection court retard.
Test de la protection contre les défauts à la terre
Vous pouvez tester la protection contre les défauts à la terre pour vérifier la fonction de déclenchement électronique du déclencheur. Utilisez le clavier du déclencheur MicroLogic 6 pour effectuer ce test.
Le
test de la protection contre les défauts à la terre peut
se faire cadenas verrouillé
ou cadenas déverrouillé
.
Procédez comme suit pour tester et réinitialiser la protection contre les défauts à la terre sur les déclencheurs MicroLogic 6.
|
Etape |
Action |
Affichage |
|---|---|---|
|
1 |
Fournissez une alimentation au déclencheur pour que l'écran afffiche le résultat du test après le déclenchement du disjoncteur. |
– |
|
2 |
Sélectionnez le mode lecture de la mesure instantanée (l'écran affiche la phase de plus forte charge, Phase 2dans cet exemple). |
|
|
3 |
Sélectionnez l'écran de mesure du courant de défaut à la terre (la valeur est un pourcentage de Ig). |
|
|
4 |
Accédez à la fonction de test de la protection contre les défauts à la terre en appuyant sur . Le pictogramme s'affiche et que le pictogramme clignote. |
|
|
5 |
Activez le test de protection contre les défauts à la terre en appuyant sur . Le disjoncteur se déclenche. L’écran de déclenchement de la protection contre les défauts à la terre s’affiche. |
|
|
6 |
Acquittez l'écran en appuyant sur . Le pictogramme clignote. |
|
|
7 |
Confirmez en appuyant de nouveau sur . La confirmation s'affiche pendant 2 secondes. |