Protection différentielle
Présentation
La protection différentielle sur les déclencheurs MicroLogic 7 assure la protection contre les courants de fuite à la terre de faible intensité pour :
-
tous les types d'applications de distribution électrique
-
les personnes, en fonction du réglage de protection différentielle utilisé
La protection différentielle est conçue pour les installations équipées d'un système de mise à la terre TT ou TN-S.
Le déclencheur électronique MicroLogic 7 existe en deux versions pour la détection des fuites à la terre :
-
La version Déclenchement se déclenche lorsqu'une fuite à la terre est détectée.
-
La version Alarme mesure le courant de fuite et indique un défaut de fuite à la terre sur l'écran d'affichage.
Principe de fonctionnement
La protection différentielle est définie dans le temps.
Le seuil de protection différentielle IΔn définit le niveau du courant de fuite à la terre auquel le disjoncteur se déclenche lorsqu'il atteint la temporisation de protection différentielle Δt.
Réglage de la protection différentielle
Réglez le seuil de déclenchement IΔn à l'aide du commutateur rotatif IΔn du déclencheur MicroLogic 7.
Réglez la temporisation Δt de la manière suivante :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic 7
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
Valeurs de réglage du seuil IΔn
|
Calibre In (A) du déclencheur |
Seuil de déclenchement IΔn |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Position du commutateur IΔn |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
40, 100, 160 et 250 A |
30 mA |
30 mA |
100 mA |
300 mA |
500 mA |
1 A |
3 A |
5 A |
OFF |
|
400 et 570 A (1) |
300 mA |
300 mA |
500 mA |
1 A |
3 A |
5 A |
10 A |
10 A |
OFF |
|
(1) Réglage maximum à 570 A pour des raisons thermiques, à adapter avec un bloc de coupure jusqu'à 630 A |
|||||||||
La plage de précision est de +/- 10 %.
Valeurs de réglage de la temporisation Δt
Lorsque IΔn est réglé sur 30 mA, la protection différentielle agit immédiatement (déclenchement instantané) quel que soit le réglage de la temporisation Δt.
Pour les autres valeurs de IΔn (> 30 mA), la temporisation Δt peut être réglée sur l'une des valeurs suivantes :
-
0 s
-
60 ms
-
150 ms
-
500 ms
-
1 seconde
Test de la protection différentielle (avec déclenchement) à l'aide du bouton de test
Sur la version Déclenchement des déclencheurs MicroLogic 7, la protection différentielle doit être testée régulièrement à l'aide du bouton de test T. L'activation du bouton de test simule le passage d'un courant de fuite dans le tore et le disjoncteur se déclenche.
Lorsque le seuil de déclenchement IΔn de la protection différentielle est réglé sur la position OFF, une pression sur le bouton de test n'a aucun effet.
Le test
de la protection différentielle peut être effectué
avec le cadenas verrouillé
ou déverrouillé
.
Pour tester et réinitialiser la protection différentielle sur les déclencheurs MicroLogic 7, procédez comme suit :
|
Étape |
Action |
Affichage |
|---|---|---|
|
1 |
Mettez le disjoncteur sous tension. |
– |
|
2 |
Ouvrez le capot de protection du déclencheur. |
– |
|
3 |
Fournissez une alimentation au déclencheur pour que l'écran affiche le résultat du test après le déclenchement du disjoncteur. |
– |
|
4 |
Faites basculer le maneton de la position à la position . Le disjoncteur est fermé. |
|
|
5 |
Appuyez sur le bouton de test T : le disjoncteur se déclenche. s'affiche pendant deux secondes, puis l'écran affiche 0 A. NOTE: Si le disjoncteur ne se déclenche pas, c'est que la protection
différentielle n'est plus active. Analysez la cause et remplacez
le déclencheur MicroLogic 7 ou le disjoncteur.
|
|
|
6 |
Faites basculer le maneton de la position de déclenchement à la position . |
|
|
7 |
Faites basculer le maneton de la position à la position . Le disjoncteur est fermé. |
Test de la protection différentielle (sans déclenchement) à l'aide du bouton de test
Sur la version Alarme du déclencheur MicroLogic 7, l'alarme de fuite à la terre peut être testée à l'aide du bouton de test T. L'activation du bouton de test simule le passage d'un courant de fuite dans le tore. Le disjoncteur ne se déclenche pas.
Lorsque le seuil de déclenchement IΔn de l'alarme de fuite à la terre est réglé sur la position OFF, une pression sur le bouton de test n'a aucun effet.
Le test de la protection différentielle peut être effectué
avec le cadenas verrouillé
ou déverrouillé
.
Procédez comme suit pour tester l'alarme de fuite à la terre sur les déclencheurs MicroLogic 7AL :
|
Étape |
Action |
Affichage |
|---|---|---|
|
1 |
Mettez le disjoncteur sous tension. |
– |
|
2 |
Ouvrez le capot de protection du déclencheur. |
– |
|
3 |
Fournissez une alimentation au déclencheur. |
– |
|
4 |
Faites basculer le maneton de la position à la position . Le disjoncteur est fermé. |
|
|
5 |
Appuyez sur le bouton de test T : Le message s'affiche à l'écran pendant deux secondes, puis l'écran précédent apparaît. NOTE: Si l'écran indique , c'est que l'alarme de fuite
à la terre n'est plus active. Remplacez le déclencheur MicroLogic 7AL.
|
Test de la fonction de protection différentielle (sans déclenchement) à l'aide du clavier uniquement
Sur les versions Déclenchement et Alarme du déclencheur MicroLogic 7, la chaîne de déclenchement de la protection différentielle ou d'alarme de fuite à la terre peut être testée (à l'exception du fonctionnement mécanique et de la polarité) à l'aide du clavier sans déclencher le disjoncteur.
Le test de la protection
différentielle peut être effectué avec le cadenas verrouillé
ou déverrouillé
.
Procédez comme suit pour tester l'alarme de protection différentielle sur les déclencheurs MicroLogic 7AL :
|
Étape |
Action |
Méthode |
Affichage |
|---|---|---|---|
|
1 |
Sélectionnez l'écran de mesure des fuites à la terre. |
||
|
2 |
Accédez au test de la fonction différentielle en appuyant sur . Le pictogramme apparaît et le pictogramme clignote. |
||
|
3 |
Appelez le test de la fonction différentielle en appuyant sur . Le résultat du test ( ou ) s'affiche à l'écran pendant deux secondes. NOTE: Si l'écran indique , testez la fonction différentielle
à l'aide du bouton de test .
|
||
|
4 |
Au bout de deux secondes, l'affichage retourne à l'écran qui était affiché avant le test. |
– |
– |
Historique des tests de protection différentielle
Les dix derniers tests de protection différentielle sont enregistrés dans un historique. Les tests effectués à l'aide du bouton de test T et les tests effectués à l'aide du clavier sont enregistrés dans le même historique.
Cet historique retient les informations suivantes :
-
Type de test : avec ou sans déclenchement
-
Date du test
-
Résultat du test ( ou )
L'historique des tests de la protection différentielle peut être consulté :
-
A l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Sur un contrôleur distant via le réseau de communication
Réarmement du disjoncteur après détection d'un défaut de fuite à la terre
La réinitialisation de la fonction différentielle après la détection d'un défaut de fuite à la terre (avec ou sans déclenchement) dépend de la version :
-
Pour la version Déclenchement, réarmez le disjoncteur en déplaçant le maneton de la position à la position puis à la position . Acquittez l'écran de déclenchement sur fuite à la terre en apppuyant sur .
-
Pour la version Alarme, acquittez l'écran de déclenchement d'alarme de fuite à la terre en appuyant sur .
La réinitialisation de la fonction de protection différentielle après un test de cette protection est décrite dans la procédure à suivre pour chaque test.