Précision des mesures
Présentation
Les déclencheurs MicroLogic fournissent des mesures qui sont disponibles :
-
Via le réseau de communication
-
Sur l'écran FDM121 dans le menu ou .
Les mesures indiquées dans la liste suivante sont accessibles sur l'afficheur du déclencheur MicroLogic.
Les tableaux ci-après indiquent les mesures disponibles et pour chaque mesure :
-
Unité
-
Plage de mesure
-
Précision
-
Plage de précision
Précision des mesures
Les déclencheurs répondent aux exigences de la norme IEC/EN 61557-12 selon :
-
la classe 1, pour la mesure des courants,
-
la classe 2, pour la mesure des énergies.
La précision de chaque mesure est définie :
-
Pour un déclencheur MicroLogic alimenté dans des conditions normales
-
A une température de 23 °C +/-2 °C (73 °F +/-3 °F).
Pour une mesure effectuée à une autre température, dans la plage de température de -25 à +70 °C (‑13 à +158 °F), le coefficient de déclassement de la précision en température est de 0,05 % par degré.
La plage de précision est la partie de la plage de mesure pour laquelle la précision définie est obtenue ; la définition de cette plage peut être liée aux caractéristiques de la charge du disjoncteur.