Fonctionnement des sorties de module SDx et SDTAM affectées à des alarmes
Présentation
Les deux sorties du module SDx peuvent être affectées à deux alarmes à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Elles sont activées (ou désactivées) par l'occurrence (ou la réalisation) :
Les deux sorties du module SDTAM pour les applications de départ-moteur ne peuvent pas être configurées :
-
La sortie 1 est affectée à la signalisation d’un défaut thermique moteur.
-
La sortie 2 est utilisée pour ouvrir le contacteur.
Pour plus d'informations sur les modules SDx et SDTAM, reportez-vous à la documentation DOCA0187•• ComPacT NSX - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs100–630 A - Guide utilisateur.
Affectation des sorties de module SDx
Toutes les alarmes sur événement de déclenchement, de défaillance et de maintenance, ainsi que toutes les alarmes associées à une mesure, peuvent être affectées à une sortie de module SDx.
Le réglage d'usine pour l'affectation des sorties du module SDx dépend du type de déclencheur MicroLogic installé sur le module.
Les 2 sorties sont affectées par défaut comme suit :
-
Déclencheur MicroLogic 5 :
-
La sortie 1 est la signalisation de défaut thermique (SDT).
-
La sortie 2 est la pré-alarme long retard (PAL Ir).
-
-
Déclencheur MicroLogic 6 :
-
La sortie 1 est la signalisation de défaut thermique (SDT) pour les applications de distribution électrique.
La sortie 1 est pour les applications de départ-moteur.
-
La sortie 2 est la signalisation de défaut à la terre (SDG).
-
-
Déclencheur MicroLogic 7 avec protection différentielle intégrée :
-
La sortie 1 est la signalisation de défaut thermique (SDT).
-
La sortie 2 est la signalisation de fuite à la terre (SDV).
-
Modes de fonctionnement des sorties de module SDx
Le mode de fonctionnement des sorties du module SDx peut être défini sur :
-
Sans accrochage
-
Avec accrochage
-
Temporisé sans accrochage
-
Forcé à l’état fermé
-
Forcé à l’état ouvert
Fonctionnement en mode sans accrochage
Fonctionnement en mode avec accrochage
La position de la sortie (S) suit la transition active de l'alarme associée (A) et reste auto-maintenue quel que soit l’état de l’alarme.

A Alarme : Vert = activée, blanc = désactivée
S Sortie : Position haute = activée, position basse = désactivée
1 Transition d'activation d'alarme
2 Transition de désactivation d'alarme
Fonctionnement en mode temporisé sans accrochage
La sortie (S) suit la transition d’activation de l’alarme (A) associée. La sortie revient en position désactivée après une temporisation, quel que soit l’état de l’alarme.

A Alarme : Vert = activée, blanc = désactivée
S Sortie : Position haute = activée, position basse = désactivée
1 Transition d'activation d'alarme
2 Transition de désactivation d'alarme
La plage de réglage de la temporisation va de 1 à 360 s. Le réglage par défaut de la temporisation est 5 s. Définissez la temporisation à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
Fonctionnement en mode forcé à l’état ouvert ou fermé
En mode forcé à l’état ouvert, la sortie est maintenue en position désactivée quel que soit l’état de l’alarme associée.
En mode forcé à l’état fermé, la sortie est maintenue en position activée quel que soit l’état de l’alarme associée.
Acquittement du mode avec accrochage
Particularités du mode avec accrochage
Si la demande d’acquittement est faite alors que l’alarme est encore active :
-
L’acquittement de la position active de la sortie n’est pas effectif.
-
La navigation au clavier est possible.
-
L’écran de veille revient au message .
Si les deux alarmes associées aux deux sorties en mode avec accrochage sont actives :
-
Le message de la première alarme (ou ) est affiché à l’écran jusqu’à l’acquittement effectif de l’alarme (la position active de la sortie est acquittée après la désactivation de l’alarme).
-
Après l’acquittement de la première alarme, l’écran affiche le message de la seconde alarme (ou ) jusqu’à l’acquittement effectif de la seconde alarme.
-
Après les deux acquittements, l’afficheur revient à son écran de veille.
Affectation des sorties du module SDTAM
La sortie 1 (SD2/OUT1), normalement ouverte, est affectée à la signalisation d'un défaut thermique moteur.
La sortie 2 (SD4/OUT2), normalement fermée, est utilisée pour ouvrir le contacteur.
Elles sont activées 400 ms avant le déclenchement du disjoncteur en cas de :
-
Protection long retard
-
Protection contre le déséquilibre de phase
-
Protection contre le blocage moteur (déclencheur MicroLogic 6 E-M)
-
Protection contre la sous-charge (déclencheur MicroLogic 6 E-M)