Protection court retard
Présentation
La protection court retard sur les déclencheurs MicroLogic55, 6 et 7 protège tous les types d'applications de distribution électrique contre les courants de court-circuit.
Elle est identique pour les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.
Principe de fonctionnement
La protection court retard est à temps défini :
-
Elle intègre la possibilité d’une fonction courbe à temps inverse I2t.
-
Elle est définie à l'aide du seuil de déclenchement Isd et de la temporisation tsd .
Réglage de la protection court retard (MicroLogic 5)
Réglez le seuil Isd :
-
Avec le commutateur rotatif Isd du déclencheur MicroLogic pour prérégler la valeur et avec le clavier pour ajuster le réglage
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Réglez la temporisation tsd :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Le réglage de la temporisation tsd inclut l'activation/la désactivation de la fonction I2t.
Réglage de la protection court retard (MicroLogic 6 et 7)
Réglez le seuil Isd et la temporisation tsd :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Le réglage de la temporisation tsd inclut l'activation/la désactivation de la fonction I2t.
Valeurs de réglage du seuil Isd
La valeur de réglage du seuil Isd est un multiple de Ir.
La valeur de réglage par défaut du seuil Isd est 1,5 x Ir (valeur minimale du sélecteur).
Le tableau suivant indique les valeurs de réglage (préréglage par commutateur) et des plages de réglage (ajustement au clavier) du seuil de déclenchement Isd :
|
Type de réglage |
Valeur ou plage de réglage (x Ir) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Péréglage par commutateur rotatif (MicroLogic 5) |
1,5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
|
Plage de réglage au clavier (1) Incrément : 0,5 x Ir |
1,5 |
1,5-2 |
1,5-3 |
1,5-4 |
1,5-5 |
1,5-6 |
1,5-7 |
1,5-8 |
1,5-10 |
|
(1) Pour les déclencheurs MicroLogic 6 et 7, la plage de réglage au clavier va de 1,5 à 10 fois Ir. |
|||||||||
La plage de précision est de +/- 10 %.
Valeurs de réglage de la temporisation tsd
Le tableau suivant indique les valeurs de réglage de la temporisation tsd en secondes (s) selon que la fonction I2t est active (I2t ON) ou inactive (I2t OFF). Les temps de maintien et de coupure associés sont indiqués en millièmes de seconde (ms).
|
Fonction |
Valeur de réglage |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
tsd avec I2t OFF (s) |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
tsd avec I2t ON (s) |
– |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
Temps de maintien (ms) |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
|
Temps maximum de coupure (ms) |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |
La valeur de réglage par défaut de la temporisation tsd est 0 s avec I2t OFF.
I2t Fonction courbe à temps inverse
Utilisez la fonction courbe à temps inverse I2t pour améliorer la coordination des disjoncteurs. Utilisez cette fonction lorsqu'un équipement de protection utilisant uniquement le temps inverse (un appareil à fusibles, par exemple) est installé en aval.