Historial de sucesos
Descripción general
En los registros del historial de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP se describen los últimos 10 sucesos. El formato de los sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP corresponde a una serie de 10 registros. Cada registro está compuesto por cinco registros que describen un suceso del módulo BSCM Modbus SL/ULP.
Se necesita una solicitud de lectura de 5x(n) registros para leer los últimos n registros de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP, donde 5 es el número de registros de cada registro de suceso.
Por ejemplo, se necesita una solicitud de lectura de 5 x 3 = 15 registros para leer los últimos tres registros de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP del historial de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP:
-
En los cinco primeros registros se describe el primer registro de suceso del módulo BSCM Modbus SL/ULP (suceso más reciente).
-
En los cinco registros siguientes se describe el segundo registro de suceso del módulo BSCM Modbus SL/ULP.
-
En los últimos cinco registros se describe el tercer registro de suceso del módulo BSCM Modbus SL/ULP.
Dirección |
Registro |
Descripción |
---|---|---|
0x0259 |
602 |
Contador de sucesos |
0x025A–0x025E |
603-607 |
Registro de suceso 1 (suceso más reciente) |
0x025F–0x0263 |
608-612 |
Registro de suceso 2 |
0x0264–0x0268 |
613-617 |
Registro de suceso 3 |
0x0269 – 0x026D |
618-622 |
Registro de suceso 4 |
0x026E–0x0272 |
623-627 |
Registro de suceso 5 |
0x0273–0x0277 |
628-632 |
Registro de suceso 6 |
0x0278–0x027C |
633-637 |
Registro de suceso 7 |
0x027D–0x0281 |
638-642 |
Registro de suceso 8 |
0x0282–0x0286 |
643-647 |
Registro de suceso 9 |
0x0287–0x028B |
648-652 |
Registro de suceso 10 (suceso más antiguo) |
Contador de sucesos
El contador de sucesos aumenta cada vez que se registra un nuevo suceso. Si el contador alcanza el valor máximo de 65535 y se registra un nuevo suceso, el contador se restablece a 0.
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0259 |
602 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Contador de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP |
Registro de sucesos
El orden y la descripción de los registros de registro de sucesos son los mismos que los del registro de suceso 1:
Suceso 1 (suceso más reciente) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
0x025A |
603 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Identificador de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP (consulte el párrafo siguiente) |
0x025B-0x025D |
604-606 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora del suceso Tipo de datos: ULP DATE |
0x025E |
607 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1-2 |
Estado del suceso 1 = ocurrencia del suceso 2 = finalización del suceso |
Identificador de suceso
Identificador de suceso |
Suceso |
---|---|
1024 |
Cambio de contacto SD (ocurrencia = cerrado en posición SD) |
1025 |
Alcanzado umbral del contador OF |
1026 |
Alcanzado umbral del contador de comandos de cierre |
1027 |
STOP (fallo interno) |
1028 |
ERROR (fallo interno) |
1029 |
Cambio de contacto OF (ocurrencia = posición apertura a cierre) |
1030 |
Cambio de contacto SDE (ocurrencia = cerrado en posición SDE) |
1031 |
Modo manual/automático (ocurrencia = posición manual a automático) |
1040 |
Comando de apertura |
1041 |
Comando de cierre |
1042 |
Comando de restablecimiento |