Indicadores de mantenimiento
Descripción general
El módulo BSCM incluye 7 contadores para ayudar a gestionar el interruptor automático ComPacT NSX.
Los contadores del módulo BSCM presentan las siguientes propiedades:
-
Todos los contadores se guardan en memoria no volátil para evitar la pérdida de datos en caso de corte de suministro.
-
El contador OF acumulativo es de sólo lectura. Deja de incrementarse cuando alcanza el valor máximo de 4 294 967 295.
-
El usuario puede preajustar todos los contadores (excepto el contador OF acumulativo) en cualquier valor de 0 a 65535. Los contadores dejan de incrementarse cuando llegan al valor máximo de 65535.
-
El contador OF y el contador de comandos del interruptor automático de cierre tienen un umbral que puede establecer el usuario en cualquier valor comprendido entre 0 y 65534.
El ajuste de fábrica es 5000. Se genera una alarma cuando un contador alcanza el umbral.
Contadores del módulo BSCM
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x023A– 0x023B |
571– 572 |
L |
1 |
– |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
Contador OF acumulativo (contador abierto a cerrado no reiniciable) |
|
0x023C |
573 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Contador OF (contador abierto a cerrado reiniciable) |
|
0x023D |
574 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Contador SD (cerrado en posición SD) |
|
0x023E |
575 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Contador SDE (cerrado en posición SDE) |
|
0x023F |
576 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Contador de comandos de apertura de interruptor automático |
|
0x0240 |
577 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Contador de comandos de cierre de interruptor automático |
|
0x0241 |
578 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Contador de comandos de restablecimiento de interruptor automático |
|
0x0242-0x0243 |
579-580 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x0244 |
581 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Umbral de contador OF El ajuste de fábrica es 5000. |
|
0x0245 |
582 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Umbral de contador de comandos de cierre de interruptor automático El ajuste de fábrica es 5000. |