Esquemas con interruptores automáticos ComPacT NSX
Descripción general
En función del tipo de interruptor automático utilizado, el usuario deberá conectar la interfaz de comunicación IFM con una de las siguientes configuraciones:
-
Conexión de la interfaz de comunicación IFM a la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7.
-
Conexión de la interfaz de comunicación IFM al módulo BSCM Modbus SL/ULP.
-
Conexión de la interfaz de comunicación IFM al módulo BSCM Modbus SL/ULP y la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7.
Para obtener más información, consulte DOCA0093•• Guía del usuario del sistema ULP.
Conexión ULP
Todas las configuraciones de conexión requieren el cable NSX o el cable aislado NSX.
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Conexión de la interfaz de comunicación IFM a la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7
Conexión de la interfaz de comunicación IFM con el módulo BSCM Modbus SL/ULP
Conexión de la interfaz de comunicación IFM al módulo BSCM Modbus SL/ULP y la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7
Conexión de la interfaz de comunicación IFM con un interruptor automático para tensiones del sistema superiores a 480 V CA o 480 V CC
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
PELIGRO