DOCA0213ES-03

Comandos de control del interruptor automático

Abrir el interruptor automático

Para abrir el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

904

Código de comando = 904

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

Cerrar el interruptor automático

Para cerrar el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

905

Código de comando = 905

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

Restablecer el interruptor automático

Para restablecer el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

906

Código de comando = 906

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

Habilitar/inhibir una orden de cierre de interruptor automático

Para habilitar o inhibir una orden de cierre del interruptor automático, ajuste el registro de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

910

Código de comando = 910

0x1F40

8001

INT16U

13

Número de parámetros (bytes) = 13

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

1

  • 0 = Habilitar comando de cierre

  • 1 = Inhibir comando de cierre

0x1F46

8007

INT16U

Origen del comando:

256 = comando enviado a través de la interfaz de comunicación (IFM o IFE)

Habilitar/deshabilitar restablecimiento automático

El usuario puede leer los parámetros de restablecimiento automático en el registro 564 (bit 3).

Para habilitar/deshabilitar el restablecimiento automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42636

Código de comando = 42636

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

0 = el restablecimiento automático no está habilitado.

1 = el restablecimiento automático está habilitado.

Habilitar/deshabilitar el restablecimiento incluso si SDE

El usuario puede leer los parámetros de restablecimiento en el registro 564 (bit 4).

Para habilitar/deshabilitar el restablecimiento incluso si SDE, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42637

Código de comando = 42637

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

0 = el restablecimiento no se habilita si SDE = 1.

1 = el restablecimiento no se habilita incluso si SDE = 1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?