DOCA0213FR-03

Commandes de contrôle du disjoncteur

Ouvrir le disjoncteur

Pour ouvrir le disjoncteur, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

904

Code de commande = 904

0x1F40

8001

INT16U

10

Nombre de paramètres (octets) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destination = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

Fermer le disjoncteur

Pour fermer le disjoncteur, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

905

Code de commande = 905

0x1F40

8001

INT16U

10

Nombre de paramètres (octets) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destination = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

Réinitialiser le disjoncteur

Pour réinitialiser le disjoncteur, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

906

Code de commande = 906

0x1F40

8001

INT16U

10

Nombre de paramètres (octets) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destination = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

Activation/inhibition de la commande de fermeture d'un disjoncteur

Pour activer ou inhiber une commande de fermeture du disjoncteur, configurez le registre de commande comme suit :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

910

Code de commande = 910

0x1F40

8001

INT16U

13

Nombre de paramètres (octets) = 13

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destination = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

0x1F45

8006

INT16U

1

  • 0 = Activation de la commande de fermeture

  • 1 = Inhibition de la commande de fermeture

0x1F46

8007

INT16U

Origine de la commande :

256 = commande envoyée via l'interface de communication (IFM ou IFE)

Activer/désactiver la réinitialisation automatique

L'utilisateur peut lire les paramètres de réinitialisation automatique dans le registre 564 (bit 3).

Pour activer/désactiver la réinitialisation automatique, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

42636

Code de commande = 42636

0x1F40

8001

INT16U

12

Nombre de paramètres (octets) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destination = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur

0x1F45

8006

INT16U

0–1

0 = réinitialisation automatique non activée.

1 = réinitialisation automatique activée.

Activer/désactiver la réinitialisation même si SDE

L'utilisateur peut lire les paramètres de réinitialisation dans le registre 564 (bit 4).

Pour activer/désactiver la réinitialisation même en cas de SDE, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

42637

Code de commande = 42637

0x1F40

8001

INT16U

12

Nombre de paramètres (octets) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destination = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur

0x1F45

8006

INT16U

0–1

0 = la réinitialisation n'est pas activée si SDE = 1.

1 = la réinitialisation est activée même si SDE = 1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?