DOCA0213FR-03

Liste des commandes et des codes d'erreur du module BSCM Modbus SL/ULP

Liste des commandes

Le tableau suivant répertorie les commandes du module BSCM Modbus SL/ULP avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution.

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Ouvrir le disjoncteur

904

Administrateur ou Opérateur

Fermer le disjoncteur

905

Administrateur ou Opérateur

Réinitialiser le disjoncteur

906

Administrateur ou Opérateur

Activer/inhiber la commande de fermeture

910

Administrateur ou Opérateur

Activer/désactiver la réinitialisation automatique

42636

Administrateur

Activer/désactiver la réinitialisation même si SDE

42637

Administrateur

Prérégler les compteurs

42638

Administrateur

Configurer les seuils

42639

Administrateur

Obtenir l'heure actuelle

768

Aucun mot de passe n'est requis

Régler l'heure absolue

769

Aucun mot de passe n'est requis

Lire le nom et l'emplacement de l'IMU

1024

Aucun mot de passe n'est requis

Écrire le nom et l'emplacement de l'IMU

1032

Administrateur

Définir la durée de validité des données

41868

Administrateur, Services, Ingénieur ou Opérateur

Codes d'erreur

Les codes d'erreur générés par les commandes du module BSCM Modbus SL/ULP sont renvoyés dans le registre 8021. Outre les codes d'erreur génériques, les commandes du module BSCM Modbus SL/ULP génèrent les codes d'erreur suivants :

Code d’erreur

Description

4363 (0x110B)

Module BSCM Modbus SL/ULP hors service.

4503 (0x1197)

Le disjoncteur est déclenché. Il doit être réinitialisé avant la commande.

4504 (0x1198)

Le disjoncteur est déjà fermé.

4505 (0x1199)

Le disjoncteur est déjà ouvert.

4506 (0x119A)

Le disjoncteur a déjà été réinitialisé.

4507 (0x119B)

L'actionneur est en mode manuel. Les commandes à distance ne sont pas autorisées.

4508 (0x119C)

L'actionneur n'est pas présent.

4510 (0x119E)

Une commande antérieure est toujours en cours d'exécution.

4511 (0x119F)

La commande de réinitialisation est interdite lorsque SDE est défini.

4512 (0x11A0)

L'inhibition de la commande de fermeture est activée.

Tout autre code d'erreur positif indique une erreur interne.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?