DOCA0213ES-03

Lista de comandos y códigos de error del módulo BSCM Modbus SL/ULP

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos disponibles del módulo BSCM Modbus SL/ULP, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos.

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Abrir el interruptor automático

904

Administrador u operador

Cerrar el interruptor automático

905

Administrador u operador

Restablecer el interruptor automático

906

Administrador u operador

Habilitar/inhibir orden de cierre

910

Administrador u operador

Habilitar/deshabilitar restablecimiento automático

42636

Administrador

Habilitar/deshabilitar restablecimiento incluso si SDE

42637

Administrador

Preajustar contadores

42638

Administrador

Configurar umbrales

42639

Administrador

Obtener hora actual

768

No se requiere contraseña.

Establecer hora absoluta

769

No se requiere contraseña.

Leer la ubicación y el nombre de IMU

1024

No se requiere contraseña.

Escribir la ubicación y el nombre de IMU

1032

Administrador

Establecer la duración de la validez de los datos

41868

Administrador, Servicios, Ingeniero u Operador

Códigos de error

Los códigos de error generados por los comandos del módulo BSCM Modbus SL/ULP se devuelven en el registro 8021. Además de los códigos de error genéricos, los comandos del módulo BSCM Modbus SL/ULP generan los siguientes códigos de error:

Código de error

Descripción

4363 (0x110B)

El módulo BSCM Modbus SL/ULP está fuera de servicio.

4503 (0x1197)

El interruptor automático se ha disparado. Debe restablecerse antes del comando.

4504 (0x1198)

El interruptor automático ya está cerrado.

4505 (0x1199)

El interruptor automático ya está abierto.

4506 (0x119A)

El interruptor automático ya está restablecido.

4507 (0x119B)

El actuador está en modo manual. No se permiten los comandos a distancia.

4508 (0x119C)

El actuador no está presente.

4510 (0x119E)

Aún sigue ejecutándose un comando anterior.

4511 (0x119F)

El comando de restablecimiento está prohibido cuando se ha establecido SDE.

4512 (0x11A0)

Orden de inhibición de cierre habilitada.

Cualquier otro código de error positivo indica un error interno.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?