Gestion de la date
Introduction
Chaque module de l’IMU utilise la date de ce dernier pour horodater les événements et les registres d’historique.
La mise à jour de la date des modules de l’IMU s’effectue en 2 étapes :
-
Synchronisation externe : Le client Modbus synchronise l’interface de communication IFM ou IFE, ou le module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL seul et en mode Modbus SL et ULP.
-
Synchronisation interne :
-
Si le module BSCM Modbus SL/ULP est en mode ULP seul, l’interface de communication IFM ou IFE synchronise tous les modules ULP connectés de l’IMU, y compris le module BSCM Modbus SL/ULP.
-
Si le module BSCM Modbus SL/ULP est en mode Modbus SL seul ou en mode Modbus SL et ULP, le module BSCM Modbus SL/ULP synchronise tous les modules ULP connectés de l’IMU.
-
Synchronisation externe
Il existe trois méthodes de synchronisation externe de l’interface de communication IFM ou IFE ou du module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL seul ou en mode Modbus SL et ULP :
-
Manuellement, à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
-
Par programmation du client Modbus, en utilisant :
-
soit la fonction Modbus règle la date et l’heure : Code fonction 43-16 Fonctions d’écriture.
-
soit la commande de définition de l’heure absolue via l’interface de communication IFM ou IFE via le module BSCM Modbus SL/ULP.
-
-
Automatiquement :
-
Avec l’interface de communication IFE configurée en mode SNTP.
-
L’interface de communication est considérée comme synchronisée de manière externe si la dernière synchronisation a eu lieu au cours des 2 dernières heures.
Synchronisation interne
La date et l’heure sont reçues depuis :
-
l’interface de communication IFM
-
ou l’interface de communication IFE
-
ou le module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL seul ou en mode Modbus SL et ULP