DOCA0213FR-03

Identification du module IO

Introduction

L'ordre et la description des registres d'identification du module IO pour IO 2 sont les mêmes que pour IO 1.

Liste des adresses et des registres

Le tableau suivant décrit les adresses d'identification et les registres concernant le module IO.

Module IO

Adresses

Registres

IO 1

0x392F–0x3982

14640–14723

IO 2

0x44E7–0x453A

17640–17723

Identification de l'IMU

L'identification de l'IMU peut être définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Lorsqu'ils ne sont pas configurés, les registres d'identification renvoient la valeur 0 (0x0000).

L'afficheur FDM121 affiche les 14 premiers caractères du nom de l'IMU.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x3931–0x3948

14642–14665

L

CHAÎNE D'OCTETS

Nom de l'IMU = jusqu'à 45 caractères ASCII clôturés par le caractère NULL 0x00

0x3949–0x3960

14666–14689

L

CHAÎNE D'OCTETS

Emplacement de l'IMU = jusqu'à 45 caractères ASCII clôturés par le caractère NULL 0x00

Révision matérielle du module IO

La révision matérielle est une chaîne ASCII de la forme XXX.YYY.ZZZ, avec :

  • XXX = version majeure (000 à 127)

  • YYY = version mineure (000 à 255)

  • ZZZ = numéro de révision (000 à 255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x3961–0x3966

14690-14695

L

CHAÎNE D'OCTETS

Révision matérielle

Révision logicielle du module IO

La version de micrologiciel est une chaîne ASCII de la forme XXX.YYY.ZZZ, avec :

  • XXX = version majeure (000 à 127)

  • YYY = version mineure (000 à 255)

  • ZZZ = numéro de révision (000 à 255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x3967–0x396C

14696–14701

L

CHAÎNE D'OCTETS

Version de micrologiciel

Date et heure actuelles

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x396D–0x3970

14702-14705

L

DATETIME

Date et heure actuelles du module IO dans le format DATETIME, définies à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Numéro de série

Le numéro de série du module IO est composé de 11 caractères alphanumériques maximum, dans le format suivant : PPYYWWDnnnn.

  • PP = code de l'usine

  • YY = année de fabrication (05-99)

  • WW = semaine de fabrication (01-53)

  • D = jour de fabrication (1-7)

  • nnnn = numéro de production de l'appareil le jour de sa fabrication (0001-9999)

Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série du module IO.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x3971–0x397A

14706-14715

L

CHAÎNE D'OCTETS

Numéro de série

0x3971

14706

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘PP’

0x3972

14707

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘05’–‘99’

‘YY’

0x3973

14708

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘01’–‘53’

‘WW’

0x3974

14709

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘10’–‘79’

‘Dn’

0x3975

14710

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘00’–‘99’

‘nn’

0x3976

14711

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘0’–‘9’

‘n’ (le caractère NULL clôture le numéro de série)

Date et heure de fabrication

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x397B–0x397E

14716–14719

L

DATETIME

Date et heure de fabrication

Identification du produit

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x392F

14640

L

INT16U

15150

Identification du produit = 15150 pour le module IO

0x3930

14641

Réservé

0x397F–0x3982

14720–14723

L

CHAÎNE D'OCTETS

Code produit = ‘LV434063’

0x3D1C–0x3D3B

15645–15676

L-EC

CHAÎNE D'OCTETS

Nom de l'application utilisateur

0x3D3C–0x3D45

15677–15686

L

CHAÎNE D'OCTETS

Nom du fournisseur : ‘Schneider Electric’

0x3D46–0x3D4D

15687–15694

L

CHAÎNE D'OCTETS

Gamme de produits : ‘Enerlinx’

0x3D4E–0x3D5D

15695–15710

L

CHAÎNE D'OCTETS

Famille d'appareils : ‘appareil IO’

0x3D5E–0x3D65

15711–15718

L

CHAÎNE D'OCTETS

Modèle de produit

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?