DOCA0213ES-03

Identificación del módulo IO

Introducción

El orden y la descripción de los registros de identificación de módulos IO para IO 2 son los mismos que los de IO 1.

Lista de direcciones y registros

En la tabla siguiente se describen las direcciones de identificación y los registros en relación con el módulo IO.

Módulo IO

Direcciones

Registros

IO 1

0x392F-0x3982

14640-14723

IO 2

0x44E7-0x453A

17640-17723

Identificación de IMU

La identificación de la IMU se puede ajustar con el software EcoStruxure Power Commission. Cuando no están programados, los registros de identificación de IMU devuelven 0 (0x0000).

La pantalla FDM121 muestra los 14 primeros caracteres del nombre de la IMU.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x3931-0x3948

14642-14665

L

CADENA DE BYTES

Nombre de IMU = hasta 45 caracteres ASCII finalizados con el carácter NULL 0x00

0x3949-0x3960

14666-14689

L

CADENA DE BYTES

Ubicación de IMU = hasta 45 caracteres ASCII finalizados con el carácter NULL 0x00

Revisión de hardware de IO

La revisión de hardware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:

  • XXX = versión principal (000-127)

  • YYY = versión secundaria (000-255)

  • ZZZ = número de revisión (000-255)

El carácter NULL termina el número de revisión.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x3961-0x3966

14690-14695

L

CADENA DE BYTES

Revisión de hardware

Revisión del firmware del módulo IO

La revisión del firmware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:

  • XXX = versión principal (000-127)

  • YYY = versión secundaria (000-255)

  • ZZZ = número de revisión (000-255)

El carácter NULL termina el número de revisión.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x3967–0x396C

14696-14701

L

CADENA DE BYTES

Revisión de firmware

Fecha y hora actuales

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x396D-0x3970

14702-14705

L

DATETIME

Fecha y hora actuales del módulo IO en formato DATETIME, ajustadas por medio del software EcoStruxure Power Commission.

Número de serie

El número de serie del módulo IO se compone de un máximo de 11 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPYYWWDnnnn.

  • PP = código de planta

  • YY = año de fabricación (05-99)

  • WW = semana de fabricación (01-53)

  • D = día de fabricación (1-7)

  • nnnn = número de producción del dispositivo en el día (0001-9999)

Se necesita una solicitud de lectura de seis registros para leer el número de serie del módulo IO.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x3971-0x397A

14706-14715

L

CADENA DE BYTES

Número de serie

0x3971

14706

L

CADENA DE BYTES

‘PP’

0x3972

14707

L

CADENA DE BYTES

‘05’-‘99’

‘YY’

0x3973

14708

L

CADENA DE BYTES

‘01’-‘53’

‘WW’

0x3974

14709

L

CADENA DE BYTES

‘10’–‘79’

‘Dn’

0x3975

14710

L

CADENA DE BYTES

‘00’-‘99’

‘nn’

0x3976

14711

L

CADENA DE BYTES

‘0’-‘9’

‘n’ (el carácter NULL termina el número de serie)

Fecha y hora de fabricación

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x397B-0x397E

14716-14719

L

DATETIME

Fecha y hora de fabricación

Identificación del producto

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x392F

14640

L

INT16U

15150

Identificación del producto = 15150 para el módulo IO

0x3930

14641

Reservado

0x397F–0x3982

14720-14723

L

CADENA DE BYTES

Código de producto = ‘LV434063’

0x3D1C-0x3D3B

15645-15676

L-EC

CADENA DE BYTES

Nombre de la aplicación de usuario

0x3D3C-0x3D45

15677-15686

L

CADENA DE BYTES

Nombre del proveedor = ‘Schneider Electric’

0x3D46-0x3D4D

15687-15694

L

CADENA DE BYTES

Gama de productos: ‘Enerlinx’

0x3D4E-0x3D5D

15695-15710

L

CADENA DE BYTES

Familia de dispositivos: ‘Dispositivo de E/S’

0x3D5E-0x3D65

15711-15718

L

CADENA DE BYTES

Modelo del producto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?